DOCA0103ES-07

Aparatos auxiliares NIII_Z_4: Comprobación de las operaciones de cierre y apertura con una bobina de disparo por infratensión MN

Indicaciones de seguridad

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Utilice el equipo de protección individual (EPI) adecuado y siga las prácticas para el trabajo seguro con aparatos eléctricos. Consulte NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS o su equivalente local.
  • La instalación y el mantenimiento de este equipo solo deberá realizarlos personal eléctrico cualificado.
  • A no ser que se especifique otra cosa en los procedimientos de mantenimiento, todas las operaciones (inspección, pruebas y mantenimiento preventivo) se deben realizar con el aparato, el chasis y los circuitos auxiliares desenergizados.
  • Compruebe que el aparato y el chasis no reciban energía en los terminales de subida y bajada.
  • Use siempre un aparato de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar que el aparato, el chasis y los circuitos auxiliares estén desenergizados.
  • Instale barreras de seguridad y coloque señales de peligro.
  • Durante las pruebas, está totalmente prohibido tocar el aparato, el chasis o los conductores mientras se aplica tensión.
  • Antes de encender este equipo, compruebe que todas las conexiones se hayan realizado con el par de apriete adecuado y que el aparato esté abierto (posición OFF).
  • Antes de encender este equipo, vuelva a colocar todos los dispositivos, puertas y cubiertas.
  • Antes de encender este equipo, tenga en cuenta los posibles riesgos e inspeccione cuidadosamente el área de trabajo para asegurarse de que no se hayan dejado herramientas ni objetos en el interior del equipo.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Definición del procedimiento

Características del procedimiento

Descripción

Acción

  • Compruebe el cierre del aparato con la bobina de disparo por infratensión MN en Un.

  • Compruebe la apertura del aparato con la bobina de disparo por infratensión MN por debajo de 0,7 Un.

  • Compruebe el cierre del aparato con la bobina de disparo por infratensión MN por encima de 0,35 Un.

Objetivo

Verifique el funcionamiento del aparato cuando está equipado con una bobina de disparo por infratensión MN en funcionamiento.

Frecuencia

Consulte la frecuencia recomendada para el programa de mantenimiento intermedio del usuario final.

Indicaciones especiales

  • Conecte la bobina de disparo por infratensión MN a una fuente de alimentación externa.

  • Con una bobina de disparo por infratensión MNR con retardo, desconecte la unidad MN con retardo.

Herramientas necesarias

  • Fuente de alimentación externa ajustable

  • Voltímetro

  • Interruptor externo

Documentos relacionados

  • MasterPacT MTZ1 - Interruptores en carga e interruptores automáticos IEC con unidad de control MicroLogic X - Guía del usuario

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Interruptores en carga e interruptores automáticos IEC con unidades de control MicroLogic X - Guía del usuario

  • MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 - Bobinas de disparo MN-MX-XF - Hoja de instrucciones

  • MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 - MN-MX-XF - Comunicar las bobinas de disparo con la función de diagnóstico - Hoja de instrucciones

Condiciones preliminares

El dispositivo debe cumplir con las condiciones especificadas a continuación. Consulte las instrucciones de funcionamiento del aparato en las Guías de usuario de MasterPacT MTZ.

Tipo de instalación del aparato

Posición de los polos

Mecanismo

Posición del aparato en el chasis

Fijo

Abiertos

Cargado

N/A

Seccionable

Abiertos

Cargado

Prueba

Diagrama de cableado de la bobina de disparo por infratensión MN

Modo de funcionamiento de la bobina de disparo por infratensión MN

  • Estado del aparato MasterPacT MTZ con una bobina de disparo por infratensión MN durante la caída de tensión:

  • Estado del aparato MasterPacT MTZ con una bobina de disparo por infratensión MN durante la subida de tensión:

Procedimientos de cierre y apertura con la bobina de disparo por infratensión MN

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
Cuando utilice la fuente de alimentación externa ajustable, tome todas las medidas adecuadas de protección contra descargas eléctricas.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Antes de iniciar esta comprobación, se recomienda ejecutar varios ciclos de apertura y cierre eléctricos según el procedimiento Mecanismo NII_Z_1.

Paso

Acción

Acción correctiva

1

Desconecte los cables de suministro de los terminales del cliente.

 

2

Conecte el interruptor externo y la fuente de alimentación externa ajustable según el diagrama de cableado anterior.

 

3

Ajuste la tensión de la fuente de alimentación externa en Un.

 

4

Cierre el interruptor externo.

 

5

Pulse el botón pulsador de cierre.

El aparato se cierra.

Si el aparato no se cierra:

  1. Compruebe que la tensión de la fuente de alimentación esté ajustada en Un y repita el procedimiento.

  2. Si el aparato sigue sin cerrarse, sustituya la bobina de disparo por infratensión MN (consulte MasterPacT MTZ - Bobinas de disparo MN-MX-XF - Hoja de instrucciones).

Si el problema persiste, póngase en contacto con el Representante de servicios Schneider Electric.

6

Disminuya la tensión gradualmente:

  • El aparato se puede abrir a cualquier tensión entre 0,7 Un y 0,35 Un.

  • El aparato debe abrirse a 0,35 Un.

  • El aparato debe permanecer abierto por debajo de 0,35 Un.

  • Si el aparato se abre antes de que la tensión alcance los 0,7 Un, sustituya la bobina de disparo por infratensión MN.

  • Si el aparato no se abre por debajo de 0,35 Un, sustituya la bobina de disparo por infratensión MN.

  • Si el aparato no permanece abierto por debajo de 0,35 Un, sustituya la bobina de disparo por infratensión MN.

Consulte MasterPacT MTZ - Bobinas de disparo MN-MX-XF - Hoja de instrucciones para sustituir la bobina de disparo por infratensión MN.

Si el problema persiste, póngase en contacto con el Representante de servicios Schneider Electric.

7

Ajuste la tensión en un valor inferior a 0,35 Un.

 

8

Cargue el mecanismo.

 

9

Pulse el botón pulsador de cierre.

El aparato no se debe cerrar.

Si el aparato se cierra:

  1. Compruebe que la tensión de la fuente de alimentación esté ajustada en un valor inferior a 0,35 Un y repita el procedimiento.

  2. Si el aparato sigue cerrándose, sustituya la bobina de disparo por infratensión MN (consulte MasterPacT MTZ - Bobinas de disparo MN-MX-XF - Hoja de instrucciones).

Si el problema persiste, póngase en contacto con el Representante de servicios Schneider Electric.

10

Aumente la tensión gradualmente. Mientras pulsa el botón pulsador de cierre:

  • El aparato se puede cerrar a cualquier tensión entre 0,35 Un y 0,85 Un.

  • El aparato debe cerrarse a 0,85 Un.

  • El aparato debe permanecer cerrado por encima de 0,85 Un.

  • Si el aparato no se cierra a 0,85 Un, sustituya la bobina de disparo por infratensión MN (consulte MasterPacT MTZ - Bobinas de disparo MN-MX-XF - Hoja de instrucciones).

  • Si el aparato no permanece cerrado por encima de 0,85 Un, sustituya la bobina de disparo por infratensión MN (consulte MasterPacT MTZ - Bobinas de disparo MN-MX-XF - Hoja de instrucciones).

Si el problema persiste, póngase en contacto con el Representante de servicios Schneider Electric.

11

Vuelva a conectar los terminales del cliente según el cableado inicial.

 

12

Compruebe que el aparato se cierre y se abra eléctricamente según el procedimiento Mecanismo NII_Z_1.

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?