Verrouillage du châssis NII_Z_1 : Actionner la serrure de verrouillage du châssis
Consignes de sécurité
DANGER |
|---|
|
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Procédure
|
Caractéristiques de la procédure |
Description |
|---|---|
|
Action |
Vérifier le verrouillage et le déverrouillage du châssis avec des serrures en position débroché ou dans n'importe quelle position, selon la configuration de verrouillage du châssis. |
|
Objectif |
Vérifier que le système de serrure du châssis fonctionne correctement avec l'accessoire de verrouillage de châssis VSPD. |
|
Fréquence |
Voir la fréquence recommandée pour le programme de maintenance de routine utilisateur. |
|
Clauses particulières |
– |
|
Outillage nécessaire |
Manivelle |
|
Conditions préliminaires
L’appareil doit être dans l'état défini ci-dessous. Pour des instructions sur l'utilisation de l'équipement, consulter les Guides utilisateur MasterPacT MTZ.
|
Type d'installation de l'appareil |
Position des pôles |
Mécanisme |
Position de l'appareil dans le châssis |
|---|---|---|---|
|
Fixe |
N/A |
N/A |
N/A |
|
Débrochable |
Ouverts |
Désarmé |
Débroché |
Détermination de la configuration de verrouillage du châssis
Les appareils débrochables MasterPacT MTZ proposent deux possibilités de verrouillage de châssis avec des serrures :
-
En position débroché.
-
Dans n'importe quelle position (débroché, test ou embroché).
Pour déterminer la possibilité de verrouillage du châssis, mettre l'appareil en position embroché ou test :
-
Si vous ne parvenez pas à sortir la languette de cadenassage, le châssis n'est verrouillable qu'en position débroché. Suivre la procédure de verrouillage puis la procédure de déverrouillage.
-
Si vous pouvez sortir la languette de cadenassage, le châssis est verrouillable en position débroché, test ou embroché. Les procédures de verrouillage et de déverrouillage sont identiques à celles du châssis en position débroché. Suivre ces procédures dans chaque position : embroché, test et débroché.
Le tableau suivant montre les configurations de verrouillage du châssis.
|
Système de verrouillage du châssis |
Position de l'appareil dans le châssis |
Languette de cadenassage |
Insertion de la manivelle avec le châssis verrouillé |
|---|---|---|---|
|
Verrouillage du châssis en position débroché |
Embroché |
Extraction impossible |
Possible |
|
Test |
Extraction impossible |
Possible |
|
|
Débroché |
Extraction possible |
Impossible |
|
|
Verrouillage du châssis dans n'importe quelle position |
Embroché |
Extraction possible |
Impossible |
|
Test |
Extraction possible |
Impossible |
|
|
Débroché |
Extraction possible |
Impossible |
Vérification du verrouillage du châssis avec l'appareil en position débroché
Sur un châssis à deux serrures, suivre la procédure ci-dessous pour chaque serrure. Le verrouillage avec une clé suffit pour verrouiller les opérations d'embrochage/débrochage.
|
Etape |
Action |
Action corrective |
|---|---|---|
|
1 |
Lorsque la clé est dans la serrure, vérifier que le châssis n'est pas verrouillé. |
Si la clé est manquante ou cassée, remplacer la serrure. Pour les pièces de rechange, consultez le MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic X - Catalogue. |
|
2 |
Vérifier que la manivelle n'est pas insérée dans l'ouverture d'embrochage. |
|
|
3 |
Tourner la clé dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, puis la retirer. |
Si la clé ne tourne pas, remplacer la serrure. |
|
4 |
Vérifier que la manivelle ne peut pas être insérée dans l'ouverture d'embrochage. |
Si la manivelle peut être insérée, vérifier que le support de la serrure est correctement installé (consulter le document MasterPacT MTZ - Verrouillage en position Débroché VSPD - Instruction de service). Remplacer le support de la serrure s'il est endommagé. Remplacer la serrure si elle est corrodée. Reprendre ensuite la procédure depuis le début. Si le problème persiste, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric. |
|
5 |
Déverrouiller le châssis et retirer la clé. Ensuite, suivre la procédure avec la deuxième clé, le cas échéant. |
Vérification du déverrouillage du châssis avec l'appareil en position débroché
Avant toute chose, vérifier que le châssis est verrouillé en position débroché.
Sur un châssis à deux serrures, suivre la procédure ci-dessous pour chaque serrure. Les deux clés doivent être introduites dans les serrures pour déverrouiller le châssis.
|
Etape |
Action |
Action corrective |
|---|---|---|
|
1 |
Introduire la clé dans la serrure. |
|
|
2 |
Tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une montre et vérifier que la clé reste captive. |
Si la clé ne tourne pas, remplacer la serrure. Pour les pièces de rechange, consultez le MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic X - Catalogue. |
|
3 |
Vérifier que la manivelle s'insère dans l'ouverture d'embrochage, permettant ainsi les manœuvres d'embrochage/débrochage. |
S'il est impossible d'insérer la manivelle, vérifier que le support de la serrure est correctement installé (consulter le document MasterPacT MTZ - Verrouillage en position Débroché VSPD - Instruction de service). Remplacer le support de la serrure s'il est endommagé. Remplacer la serrure si elle est corrodée. Reprendre ensuite la procédure depuis le début. Si le problème persiste, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric. |
DANGER