DOCA0103FR-07

Unité de contrôle NII_Z_2 : Vérifier la fonction de protection de terre (MicroLogic 6.0 X) ou différentielle (MicroLogic 7.0 X)

Consignes de sécurité

DANGER
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
  • Portez un équipement de protection individuelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Voir NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS ou équivalent local.
  • L’installation et l’entretien de cet équipement doivent être effectués par des électriciens qualifiés.
  • Sauf mention contraire dans les procédures de maintenance, toutes les opérations (inspection, test et maintenance préventive) doivent être effectuées avec l'appareil, le châssis et les circuits auxiliaires non alimentés.
  • Vérifiez que l’appareil et le châssis ne sont pas alimentés sur les bornes amont et aval.
  • Utilisez systématiquement un appareil de détection de tension approprié pour vérifier que l'appareil, le châssis et les circuits auxiliaires ne sont pas alimentés.
  • Installez des écrans de sécurité et affichez une plaque indicatrice de danger.
  • Pendant les tests, il est strictement interdit à quiconque de toucher l'appareil, le châssis ou les conducteurs lorsqu'une tension est appliquée.
  • Avant de mettre cet équipement sous tension, vérifiez que toutes les connexions de puissance sont effectuées avec le couple de serrage approprié et que l'appareil est ouvert (position OFF).
  • Avant de mettre cet équipement sous tension, remettez en place tous les dispositifs, portes et couvercles.
  • Avant de mettre cet équipement sous tension, tenez compte des risques potentiels et inspectez soigneusement l'espace de travail pour vérifier qu'aucun outil ou objet n'a été laissé à l'intérieur de l'équipement.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Procédure

Cette procédure s'applique aux disjoncteurs équipés d'une unité de contrôle MicroLogic 6.0 X ou MicroLogic 7.0 X.

Caractéristiques de la procédure

Description

Action

Vérifier que l'appareil se déclenche en cas de défaut à la terre (MicroLogic 6.0 X) ou de fuite à la terre (MicroLogic 7.0 X) à l'aide du bouton de test de l'unité de contrôle.

Objectif

Vérifier que les fonctions de protection de terre et différentielle sont opérationnelles.

Fréquence

Voir la fréquence recommandée pour le programme de maintenance de routine utilisateur.

Clauses particulières

Raccorder l'unité de contrôle MicroLogic X à une alimentation. Par exemple, raccorder la batterie externe Mobile Power Pack au port USB de l'unité MicroLogic.

Outillage nécessaire

Documents à consulter

  • MasterPacT MTZ1 - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs avec unité de contrôle MicroLogic X (norme IEC) - Guide utilisateur

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs IEC avec unité de contrôle MicroLogic X - Guide utilisateur

  • MasterPacT MTZ - MicroLogic X - Unité de contrôle - Guide utilisateur

Conditions préliminaires

L’appareil doit être dans l'état défini ci-dessous. Pour des instructions sur l'utilisation de l'équipement, consulter les Guides utilisateur MasterPacT MTZ.

Type d'installation de l'appareil

Position des pôles

Mécanisme

Position de l'appareil dans le châssis

Fixe

Fermés

Désarmé

N/A

Débrochable

Fermés

Désarmé

Test

Vérification du voyant de cause de déclenchement de l'unité de contrôle MicroLogic X

Etape

Action

Action corrective

1

Si l'appareil est équipé d'un déclencheur voltmétrique à manque de tension MN, le connecter à l'alimentation avec sa tension nominale ou retirer le déclencheur voltmétrique MN.

 

2

Pour ouvrir le capot transparent, appuyer sur le coin droit supérieur.

 

3

Utiliser un tournevis fin pour enfoncer brièvement (<1 s) le bouton de test, puis vérifier que le voyant Ig/IΔn t est allumé et que l'écran devient rouge avec le message correspondant.

Si le voyant Ig/IΔn ne s'allume pas, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

4

Vérifier que l'appareil se déclenche et que le bouton bleu de réarmement après déclenchement ressort sur le capot avant.

  • Si le bouton bleu de réarmement après déclenchement ne ressort pas, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

  • Si l'appareil ne se déclenche pas :

  1. Vérifier que l'appareil est fermé.

  2. Vérifier que le bouton bleu de réarmement après déclenchement est rentré. Consulter l'annexe de dépannage.

  3. Exécuter à nouveau la procédure.

    Si le problème persiste, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

5

Appuyer sur le bouton de test/acquittement pendant 3 secondes pour réinitialiser les voyants de cause de déclenchement.

 

6

Armer manuellement le mécanisme en abaissant la poignée d’armement six fois.

Lorsque la poignée d’armement ne résiste plus, le mécanisme est armé.

 

7

Si l'appareil est équipé d'un déclencheur voltmétrique à manque de tension MN, le connecter à l'alimentation avec sa tension nominale ou retirer le déclencheur voltmétrique MN.

 

8

Appuyer sur le bouton-poussoir de fermeture.

L’appareil ne doit pas se fermer.

Si l'appareil se ferme, vérifier le formulaire de commande du client :

  • Si l'option de réarmement automatique RAR a été commandée par le client, il s'agit d'un fonctionnement normal.

  • Si l'option de réarmement automatique RAR n'a pas été commandée par le client, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

9

Appuyer sur le bouton bleu de réarmement après déclenchement sur le capot avant.

Si le bouton bleu de réarmement après déclenchement ne se réarme pas, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

10

Appuyer sur le bouton-poussoir de fermeture.

L’appareil se ferme.

Si l'appareil ne se ferme pas, consulter l'annexe de dépannage.

Si le problème persiste, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?