DOCA0105FR-09

Description du matériel

Description

FYI, this map is shared with EIFE User Guide and Masterpact MTZ Modbus guide.

A Deux ports Ethernet RJ45

A1 OFF : 10 Mbps

Vert fixe   100 Mbps

A2 vert fixe : liaison

Vert clignotant : activité

B Bouton de réinitialisation IP

C Étiquette d'identification d'appareil

D LED d'état du module

E LED d'état du réseau

F ULP LED d'état

G Port ULP en mode USB

H Code QR pour information produit

I Clip DIN

J Connexion à la terre

K CT fin de course

L CE fin de course

M CD fin de course

N ID MAC

Pour plus d'informations, consultez le document NVE23550 MasterPact MTZEIFE – Embedded Ethernet Interface for One Drawout Circuit Breaker – Instruction Sheet.

Montage

L'interface EIFE est intégrée dans le châssis du disjoncteur MasterPact MTZ.

Alimentation 24 V CC

L'interface EIFE est alimentée par le module de port ULP.

Pour plus d'informations, reportez-vous au document DOCA0093ENMasterPact ULP (Universal Logic Plug) System for ComPact and Circuit Breakers – User Guide.

Il est conseillé d'utiliser une alimentation homologuée et approuvée UL à tension limitée/courant limité ou de classe 2 avec 24 V CC, 3 A maximum.

NOTE: Dans le cas d'un raccordement à une alimentation 24 V CC, n'utilisez que des conducteurs en cuivre.

TBC by Ravindra: the EIFE is not connected to the 24 Vdc power supply, but to a dedicated cable connected on the ULP port

Connexion Ethernet

LED d'état du module

Le voyant LED bicolore de l'état du module indique l'état de l'interface EIFE.

Signalisation par voyant LED

Description de l'état

Action

OFF

Absence d'alimentation

Aucun

Vert fixe

Interface EIFE opérationnelle

Aucun

Vert clignotant (allumé durant 250 ms, éteint durant 250 ms)

Page Web de contrôle masquée disponible

Aucun

Vert clignotant (allumé durant 500 ms, éteint durant 500 ms)

Firmware de l'interface EIFE corrompu

Contactez votre service Schneider Electric local pour obtenir de l'aide.

Rouge clignotant (allumé durant 500 ms, éteint durant 500 ms)

Interface EIFE en mode dégradé

Remplacez le module ULP lors de la prochaine opération de maintenance.

Rouge fixe

Interface EIFE hors service

Aucun

Vert/rouge clignotant (vert durant 1 s, rouge durant 1 s)

Mise à jour de Firmware en cours

Aucun

Vert/rouge clignotante (verte pendant 250 ms, rouge pendant 250 ms)

Autotest en cours

Aucun

Voyant LED d'état du réseau

Le voyant LED bicolore de l'état du réseau indique l'état du réseau Ethernet.

Signalisation par voyant LED

Description du statut

OFF

Aucune alimentation ou pas d'adresse IP

Verte fixe

Adresse IP valide

Rouge fixe

Adresse IP dupliquée

Vert/rouge clignotante (verte pendant 250 ms, rouge pendant 250 ms)

Autotest en cours

Orange fixe

Erreur détectée dans la configuration IP

ULP Status LED

Le voyant ULP status LED jaune indique le mode du module ULP.

ULP Voyant

Mode

Action

Nominal

Aucune

Conflit

Supprimer le module ULP excédentaire

Dégradé

Remplacer l'interface EIFE lors de la prochaine opération de maintenance

Test

Aucune

Conflit de firmware non critique

Utilisez le logiciel EcoStruxure Power Commission pour vérifier le firmware ainsi que la compatibilité matérielle, et suivez les actions recommandées.

Conflit de matériel non critique

Conflit de configuration

Installer les fonctionnalités manquantes

Conflit de firmware critique

Utilisez le logiciel EcoStruxure Power Commission pour vérifier le firmware et la compatibilité matérielle et suivez les actions recommandées

Conflit de matériel critique

Arrêt

Remplacez l'interface EIFE

Hors tension

Vérifiez l'alimentation électrique

Adresse Modbus

L'interface EIFE accepte l'adresse Modbus de l'IMU à laquelle elle est connectée.

L'adresse Modbus est 255 et ne peut pas être modifiée.

Mode de commande intrusif

Le mode de commande intrusif EIFE est configurable à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission. Ce logiciel peut activer ou désactiver la possibilité d'envoyer des commandes de contrôle à distance sur le réseau Ethernet à l'interface EIFE et aux autres modules de l'IMU connectée.

  • Si le mode de commande intrusif est verrouillé, les commandes de contrôle à distance sont désactivées.

  • Si le mode de commande intrusif est déverrouillé (réglage d'usine), les commandes de contrôle à distance sont activées.

NOTE: Quel que soit le mode de commande intrusif, la seule commande de contrôle à distance toujours activée est la commande Régler l'heure absolue.

Bouton de réinitialisation

Lorsque le bouton de réinitialisation est maintenu enfoncé pendant 1 à 5 secondes, il force le mode d'acquisition IP sur le paramètre par défaut d'usine (DHCP).

Contacts de position de châssis

Pour identifier la position du châssis du disjoncteur, l'interface EIFE dispose de trois interrupteurs de fin de course.

Interrupteur de fin de course

Description

CE

Contact de position châssis embroché

CD

Contact de position châssis débroché

CT

Contact de position test du châssis

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.