DOCA0105ZH-09

硬件描述

描述

FYI, this map is shared with EIFE User Guide and Masterpact MTZ Modbus guide.

A 两个 RJ45 Ethernet 端口

A1 熄灭:10 Mbps

绿灯常亮:100 Mbps

A2 绿灯常亮:已连接

绿灯闪烁:活动

B IP 复位按钮

C 设备标识标签

D 模块状态 LED

E 网络状态 LED

F ULP 状态 LED

G USB 模式 ULP 端口

H 产品信息的对应二维码

I DIN 夹

J 接地连接

K CT 限位开关

L CE 限位开关

M CD 限位开关

N MAC ID

有关更多安装信息,请参阅 NVE23550 MasterPact MTZEIFE – Embedded Ethernet Interface for One Drawout Circuit Breaker – Instruction Sheet

安装

EIFE 接口嵌入在 MasterPact MTZ 断路器的抽架中。

24 Vdc 电源

EIFE 接口由 ULP 端口模块供电。

有关更多信息,请参阅 DOCA0093ENMasterPact ULP (Universal Logic Plug) System for ComPact and Circuit Breakers – User Guide

建议使用 UL 标识和认可的限制电压/限制电流,或者具有最大 24 Vdc 和 3 A 的 2 级电源。

注: 连接 24 Vdc 电源时,仅使用铜导线。

TBC by Ravindra: the EIFE is not connected to the 24 Vdc power supply, but to a dedicated cable connected on the ULP port

Ethernet 连接

模块状态 LED

模块状态双色 LED 指示 EIFE 接口状态。

LED 指示

状态说明

操作

关闭

未通电

一直亮绿灯

EIFE 接口操作

绿灯闪烁(250 毫秒亮起,250 毫秒熄灭)

隐藏的可用控制网页

绿灯闪烁(500 毫秒亮起,500 毫秒熄灭)

EIFE 接口固件损坏

请联系当地的 Schneider Electric 服务团队以获得支持。

红灯闪烁(500 毫秒亮起,500 毫秒熄灭)

EIFE 接口处于“降级”模式

在下次维护操作中更换 ULP 模块。

一直亮红灯

EIFE 接口停止运行

绿灯/红灯闪烁(1 秒为绿灯,1 秒为红灯)

正在更新 Firmware

绿灯/红灯闪烁(250 毫秒为绿灯,250 毫秒为红灯)

正在自检

网络状态 LED

网络状态双色LED,指示 Ethernet 网络状态。

LED 指示

状态说明

关闭

未通电或没有 IP 地址

一直亮绿灯

有效 IP 地址

一直亮红灯

重复的 IP 地址

绿灯/红灯闪烁(250 毫秒为绿灯,250 毫秒为红灯)

正在自检

一直亮琥玻色灯

检测到 IP 配置错误

ULP Status LED

黄色 ULP status LED 表示 ULP 模块的模式。

ULP LED

模式

操作

正常

冲突

移除多余的 ULP 模块

性能下降

在下次维护操作中更换 EIFE 接口

测试

非关键 firmware 偏差

使用 EcoStruxure Power Commission 软件检查固件和硬件的兼容性,然后执行建议的操作。

非关键硬件偏差

配置偏差

安装缺失功能

关键 firmware 偏差

使用 EcoStruxure Power Commission 软件检查固件和硬件的兼容性,然后执行建议的操作

关键硬件偏差

停止

更换 EIFE 接口

断电

检查电源

Modbus 地址

EIFE 接口可接受其所连接 IMU 的 Modbus 地址。

Modbus 地址为 255,无法更改。

入侵性命令模式

EIFE 入侵性命令模式可通过 EcoStruxure Power Commission 软件来配置。该软件可启用或禁用通过 Ethernet 网络向 EIFE 接口以及向所连接的 IMU 的其他模块发送远程控制命令的能力。

  • 如果入侵性命令模式处于锁定状态,则会禁用远程控制命令。

  • 如果入侵性命令模式处于解锁状态(出厂设置),则会启用远程控制命令。

注: 无论入侵性命令模式处于何种状态,始终处于启用状态的远程控制命令只有设置绝对时间命令。

复位按钮

将复位按钮按下 1–5 秒后,其将 IP 采集模式强制设为出厂默认设置 (DHCP)。

抽架位置触点

EIFE 接口提供了三个限位开关来识别断路器的抽架位置。

限位开关

描述

CE

抽架连接位置触点

CD

抽架断开位置触点

CT

抽架测试位置触点

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.