DOCA0105ZH-09

简介

综述

FYI, this map is shared with EIFE User Guide and Masterpact MTZ Modbus guide.

用于单个 MasterPact MTZ 抽出式断路器的 EIFE 嵌入式以太网接口(或 EIFE 接口)可让单个 MasterPact MTZ 抽出式断路器连接到 Ethernet 网络。

通过它,能够对 MasterPact MTZ 断路器的 MicroLogic X 控制单元提供的所有数据进行数字访问。它提供与智能模块单元 (IMU) 系统相关的信息。此外,在断路器插入抽架中时,该接口还监测断路器的三个位置:

  • 抽架连接

  • 抽架断开

  • 抽架测试位置

EIFE 接口特色

EIFE 接口的主要特色包括:

  • 用于简单菊花链式连接的双 10/100 Mbps Ethernet 端口

  • 设备配置文件网络服务,用于发现局域网 (LAN) 上的 EIFE 接口。

  • 用于 MasterPact MTZ 抽出式断路器的 Ethernet 接口

  • 嵌入式设置网页

  • 嵌入式监控网页

  • 嵌入式控制网页

  • 抽架状态管理(CE、CD 和 CT)

  • 嵌入式电子邮件报警通知

  • 网络时间管理 (SNTP)

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.