DOCA0105FR-09

Introduction

Présentation

FYI, this map is shared with EIFE User Guide and Masterpact MTZ Modbus guide.

L'interface Ethernet intégrée EIFE pour un disjoncteur débrochable MasterPact MTZ (interface EIFE) permet la connexion d'un seul disjoncteur débrochable MasterPact MTZ à un réseau Ethernet.

Elle assure un accès numérique à toutes les données transmises par l'unité de contrôle MicroLogic X du disjoncteur MasterPact MTZ. Elle fournit des informations sur le système de l'unité fonctionnelle intelligente (IMU). De plus, elle contrôle les trois positions du disjoncteur dans son châssis :

  • Embroché

  • Débroché

  • Test

Fonctions de l'interface EIFE

Les principales fonctionnalités de l'interface EIFE sont les suivantes :

  • Double port 10/100 Mbit/s Ethernet pour une connexion en chaînage simple

  • Service Web de profil d'équipement pour la détection de l'interface EIFE sur le réseau local (LAN)

  • Interface Ethernet pour disjoncteurs débrochables MasterPact MTZ

  • Pages web de configuration intégrées

  • Pages web de surveillance intégrées

  • Pages web de contrôle intégrées

  • Gestion du statut de châssis (CE, CD, et CT)

  • Système intégré de notification des alarmes par e-mail

  • Gestion de l'heure du réseau (SNTP)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.