说明
Modbus 通讯
Modbus 通讯选件可以将 Schneider Electric 低压断路器连接到一个监控器或带有主设备 Modbus 通讯通道的任何其它设备。
Modbus 通讯选件适用于配有 MicroLogic X 控制单元和 ULP 端口模块的 MasterPact MTZ 断路器。
MasterPact MTZ 断路器可以采用如下连接方式:
-
籍由用于单个断路器(部件编号为 LV434000)的 IFM Modbus-SL 接口通过 Modbus 协议连接到 RS 485 串行线路网络。
-
利用诸如以下的专用接口通过 Modbus TCP/IP 协议连接到以太网:
-
用于单个断路器的 IFE 以太网接口。
-
IFE 以太网配电盘服务器。
-
用于 MasterPact MTZ 抽出式断路器的 EIFE 嵌入式以太网接口。
-
访问功能
Modbus 通讯选件可访问多种功能,其中包括:
-
读取计量信息和诊断数据
-
读取状态条件和远程操作
-
传输带有时间戳的日志
-
显示保护设置
-
读取断路器标识和配置数据
-
远程控制断路器
-
设置绝对时间和同步化
本列表取决于智能模块单元的组成部件(断路器类型、MicroLogic 控制单元类型、IO 应用程序模块等)以及具有的功能。
准则
如单个相、2 个相、3 个相中所述的电相既涵盖 IEC 标准又包括 UL 标准,其具有以下对等项:
|
IEC 标准 |
UL 标准 |
|---|---|
|
相 1 |
相 a |
|
相 2 |
相 b |
|
相 3 |
相 c |