Etat des entrées et des sorties numériques
Liste des adresses et des registres
Le tableau suivant décrit les adresses d'état des entrées et sorties numériques et les registres concernant le module IO.
|
Module IO |
Adresses |
Registres |
|---|---|---|
|
IO 1 |
0x3905–0x3908 |
14598–14601 |
|
IO 2 |
0x44BD–0x44C0 |
17598–17601 |
Registres d'état des entrées et des sorties numériques pour IO 1
L'ordre et la description des registres d'état des entrées et des sorties numériques de IO 2 sont identiques à ceux de IO 1.
|
Adresse |
Registre |
RW |
Unité |
Type |
Plage |
Bit |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x3905 |
14598 |
R |
– |
INT16U |
– |
– |
Validité de chaque bit du registre 14599 :
|
|
0x3906 |
14599 |
R |
– |
INT16U |
– |
– |
Registre d'état de l'entrée numérique :
|
|
0 |
Etat I1 |
||||||
|
1 |
Etat I2 |
||||||
|
2 |
Etat I3 |
||||||
|
3 |
Etat I4 |
||||||
|
4 |
Etat I5 |
||||||
|
5 |
Etat I6 |
||||||
|
6–15 |
Réservé |
||||||
|
0x3907 |
14600 |
R |
– |
INT16U |
– |
– |
Validité de chaque bit du registre 14601 :
|
|
0x3908 |
14601 |
R–WC |
– |
INT16U |
– |
– |
Registre d'état de la sortie numérique :
|
|
0 |
Etat O1 |
||||||
|
1 |
Etat O2 |
||||||
|
2 |
Etat O3 |
||||||
|
3–15 |
Réservé |