Gestion des mots de passe
Description générale
L'accès distant aux données sur les unités de contrôle MicroLogic et les modules ULP du IMU est protégé par un mot de passe. L'accès distant inclut :
-
Logiciel EcoStruxure Power Commission
-
réseau de communication
-
EcoStruxure Power Device App
-
Afficheur FDM128
-
Pages Web de l'IFE/EIFE
Les quatre profils suivants sont définis pour l'accès à distance. Le mot de passe associé à chaque profil est différent pour chaque IMU.
-
Administrator
-
Services
-
Ingénieur
-
Opérateur
Le mot de passe Administrateur est requis pour écrire les paramètres dans l'unité de contrôle MicroLogic et les modules ULP de l'IMU à l'aide de Logiciel EcoStruxure Power Commission.
Chaque commande intrusive envoyée via l'interface de commande est associée à un ou plusieurs profils d'utilisateur et protégée par le mot de passe correspondant à ce profil. Le mot de passe requis pour chaque commande intrusive est indiqué dans la description de la commande.
Aucun mot de passe n'est requis pour les commandes non intrusives via l'interface de commande.
Mots de passe par défaut
AVERTISSEMENT |
|---|
|
POTENTIAL COMPROMISE OF SYSTEM AVAILABILITY, INTEGRITY,
AND CONFIDENTIALITY
Change default passwords at first use to help prevent
unauthorized access to device settings, controls, and information.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
Voici les mots de passe par défaut des différents profils utilisateur :
|
Profil utilisateur |
Mot de passe par défaut |
|---|---|
|
Administrator |
‘0000’ = 0x30303030 |
|
Services |
‘1111’ = 0x31313131 |
|
Ingénieur |
‘2222’ = 0x32323232 |
|
Opérateur |
‘3333’ = 0x33333333 |
Modification d'un mot de passe
Il est possible de modifier un mot de passe à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission.
Pour modifier le mot de passe d'un profil utilisateur, il est nécessaire de saisir le mot de passe actuellement défini pour ce profil. Vous pouvez modifier le mot de passe de n'importe quel profil utilisateur en saisissant le mot de passe Administrateur.
Un mot de passe est constitué de 4 caractères ASCII. Il est sensible à la casse et autorise les caractères suivants :
-
Chiffres entre 0 et 9
-
Lettres de a à z
-
Lettres de A à Z
Mots de passe de l'IMU
L'unité de contrôle MicroLogic et les modules ULP de l'IMU doivent être protégés par les mêmes mots de passe pour chaque profil d'utilisateur.
Si vous modifiez un mot de passe à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission, la modification est effectuée dans l'unité de contrôle MicroLogic et les modules ULP de l'IMU.
Il est impératif d'attribuer les mots de passe actuels de l'IMU au nouveau module de l'IMU dans les cas suivants :
-
Ajout d'un nouveau module ULP à l'IMU
-
Remplacement de l'unité de contrôle MicroLogic ou de l'un des modules ULP de l'IMU
Utilisez le logiciel EcoStruxure Power Commission pour remplacer les mots de passe du nouveau module par les mots de passe actuels de l'IMU.
Exemple : Ajout d'un module IO dans une IMU avec une unité de contrôle MicroLogic et une interface IFE.
-
L'IMU a des mots de passe définis par l'utilisateur pour chaque profil d'utilisateur.
-
Le module IO a les mots de passe par défaut pour chaque profil d'utilisateur.
Utilisez le logiciel EcoStruxure Power Commission pour remplacer les mots de passe par défaut du module IO par les mots de passe définis par l'utilisateur de l'IMU pour chaque profil d'utilisateur.
Réinitialisation du mot de passe
En cas d'oubli ou de perte du mot de passe Administrateur de l'IMU, il est possible de rétablir le mot de passe par défaut via le logiciel EcoStruxure Power Commission et avec l'aide du Centre de relation clients de Schneider Electric.
AVERTISSEMENT
FYI, this map is shared with MTZ Modbus Communication, Masterpact NT/NW Modbus, and Compact NSX Modbus communication guides.