Paramètres du matériel
Liste des adresses et des registres
Le tableau suivant décrit les paramètres du matériel et les registres concernant le module IO.
|
IO Module |
Adresses |
Registres |
|---|---|---|
|
IO 1 |
0x38FD–0x3902 |
14590-14595 |
|
IO 2 |
0x44B5–0x44BA |
17590-17595 |
Paramètres du matériel pour IO 1
L'ordre et la description des registres de paramètres du matériel pour IO 2 sont identiques à ceux de IO 1.
|
Adresse |
Registre |
L/E |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x38FD |
14590 |
L |
– |
INT16U |
1-9 |
Position actuelle du commutateur rotatif de l'application :
|
|
0x38FE |
14591 |
L |
– |
INT16U |
0-1 |
Position du cadenas de configuration à distance :
|
|
0x38FF |
14592 |
L |
– |
INT16U |
0-1 |
Position du micro-commutateur SW1 :
|
|
0x3900 |
14593 |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x3901 |
14594 |
L |
– |
INT16U |
1-9 |
Dernière application validée définie par le bouton de test situé sur la face avant du module IO :
|
|
0x3902 |
14595 |
L |
– |
INT16U |
1-9 |
Dernière application validée par le logiciel EcoStruxure Power Commission :
|
|
0x3903-0x3904 |
14596– 14597 |
– |
– |
– |
– |
Réservé |