Etat des alarmes
Liste des adresses et des registres
Le tableau suivant décrit les adresses d'état des alarmes et les registres concernant le module IO.
|
Module IO |
Adresses |
Registres |
|---|---|---|
|
IO 1 |
0x3989–0x39A6 |
14730–14759 |
|
IO 2 |
0x4541–0x455E |
17730–17759 |
Etat de l'alarme générique pour IO 1
L'ordre et la description des registres d'état des alarmes génériques IO 2 sont identiques à ceux de IO 1.
|
Adresse |
Registre |
RW |
Unité |
Type |
Plage |
Bit |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x3989 |
14730 |
R |
– |
INT16U |
– |
– |
Validité de chaque bit du registre 14731 :
|
|
0x398A |
14731 |
R |
– |
INT16U |
– |
– |
Registre de format de l'historique du module IO |
|
0 |
Format ULP |
||||||
|
1 |
Format TI086 |
||||||
|
2–15 |
Réservé |
||||||
|
0x398B |
14732 |
R |
– |
INT16U |
– |
– |
Validité de chaque bit du registre 14733 :
|
|
0x398C |
14733 |
R |
– |
INT16U |
– |
– |
Type de commande du module IO Réglage d'usine = 3, les deux mécanismes de commande d'écriture sont activés. |
|
0 |
1 = commandes complexes |
||||||
|
1 |
1 = Commandes simples Les commandes simples peuvent être désactivées par l'envoi d'une commande. |
||||||
|
2–15 |
Réservé |
||||||
|
0x398D–0x3992 |
14734–14739 |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x3993 |
14740 |
R |
– |
INT16U |
– |
– |
Validité de chaque bit du registre 14741 :
|
|
0x3994 |
14741 |
R |
– |
INT16U |
– |
– |
Registre d'état d'alarme générique 1 du module IO. |
|
0 |
Module IO en mode STOP : le module IO ne fonctionne pas et doit être remplacé. |
||||||
|
1 |
Module IO en mode ERROR : le module IO fonctionne en mode dégradé. |
||||||
|
2 |
Dépassement du seuil au niveau du compteur I1 |
||||||
|
3 |
Dépassement du seuil au niveau du compteur I2 |
||||||
|
4 |
Dépassement du seuil sur le compteur I3 |
||||||
|
5 |
Dépassement du seuil sur le compteur I4 |
||||||
|
6 |
Dépassement du seuil sur le compteur I5 |
||||||
|
7 |
Dépassement du seuil sur le compteur I6 |
||||||
|
8 |
Dépassement du seuil au niveau du compteur O1 |
||||||
|
9 |
Dépassement du seuil sur le compteur O2 |
||||||
|
10 |
Dépassement du seuil sur le compteur O3 |
||||||
|
11 |
Dépassement du seuil 1 de température du tableau |
||||||
|
12 |
Dépassement du seuil 2 de température du tableau |
||||||
|
13 |
Dépassement du seuil 3 de température du tableau |
||||||
|
14–15 |
Réservé |
||||||
|
0x3995 |
14742 |
R |
– |
INT16U |
– |
– |
Validité de chaque bit du registre 14743 :
|
|
0x3996 |
14743 |
R |
– |
INT16U |
– |
– |
Registre d'état d'alarmes génériques 2 du module IO. |
|
0 |
Alarme 1 d'entrée définie par l'utilisateur |
||||||
|
1 |
Alarme 2 d'entrée définie par l'utilisateur |
||||||
|
2 |
Alarme 3 d'entrée définie par l'utilisateur |
||||||
|
3 |
Alarme 4 d'entrée définie par l'utilisateur |
||||||
|
4 |
Alarme 5 d'entrée définie par l'utilisateur |
||||||
|
5 |
Alarme 6 d'entrée définie par l'utilisateur |
||||||
|
6–15 |
Réservé |
Alarmes de gestion de châssis et de rack pour IO 1
|
Adresse |
Registre |
RW |
Unité |
Type |
Plage |
Bit |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x3997 |
14744 |
R |
– |
INT16U |
– |
– |
Validité de chaque bit du registre 14745 :
|
|
0x3998 |
14745 |
R |
– |
INT16U |
– |
– |
Registre des alarmes de gestion de châssis |
|
0 |
Ecart de position du châssis |
||||||
|
1 |
Le délai de débrochage du disjoncteur du châssis est échu. |
||||||
|
2 |
Le châssis a atteint le nombre maximum d'opérations |
||||||
|
3 |
La durée de vie restante du châssis est inférieure au seuil d'alarme |
||||||
|
4 |
Une nouvelle unité de contrôle MicroLogic a été détectée |
||||||
|
5–7 |
Réservé |
||||||
|
8 |
Ecart de position des racks |
||||||
|
9–15 |
Réservé |
Alarmes de moteur pour IO 1
|
Adresse |
Registre |
RW |
Unité |
Type |
Plage |
Bit |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x3999 |
14746 |
R |
– |
INT16U |
– |
– |
Validité de chaque bit du registre 14747 :
|
|
0x399A |
14747 |
R |
– |
INT16U |
– |
– |
Alarmes de moteur IO |
|
0–15 |
Réservés |
Alarmes d'applications diverses pour IO 1
|
Adresse |
Registre |
RW |
Unité |
Type |
Plage |
Bit |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x399B |
14748 |
R |
– |
INT16U |
– |
– |
Validité de chaque bit du registre 14749 :
|
|
0x399C |
14749 |
R |
– |
INT16U |
– |
– |
Registre des autres alarmes d'applications |
|
0 |
Le contact auxiliaire du contacteur de charge 1 n'est pas fermé. |
||||||
|
1 |
Le contact auxiliaire du contacteur de charge 1 n'est pas ouvert. |
||||||
|
2 |
Réservé |
||||||
|
3 |
Doubles réglages - discordance d'entrée de câble 2 fils |
||||||
|
4–15 |
Réservé |
||||||
|
0x399D |
14750 |
R |
– |
INT16U |
– |
– |
Validité de chaque bit du registre 14751 :
|
|
0x399E |
14751 |
R |
– |
INT16U |
– |
– |
Registre des alarmes d'entrée prédéfinies |
|
0 |
Contact de signal de déclenchement sur fuite à la terre (SDV) |
||||||
|
1 |
Contact de présence de tension de contrôle |
||||||
|
2 |
Contact d’état de protection contre les surtensions |
||||||
|
3 |
Contact de panne dû à la surtension |
||||||
|
4 |
Contact de signalisation d'activation/désactivation d'interrupteur-sectionneur (OF) |
||||||
|
5 |
Contact d’indication de fusion de fusible |
||||||
|
6 |
Arrêt d’urgence |
||||||
|
7 |
Contact de température du tableau |
||||||
|
8 |
Contact de ventilation du tableau |
||||||
|
9 |
Contact de la porte du tableau |
||||||
|
10–15 |
Réservé |
||||||
|
0x399F |
14752 |
R |
– |
INT16U |
– |
– |
Validité de chaque bit du registre 14753 :
|
|
0x39A0 |
14753 |
R |
– |
INT16U |
– |
– |
Registre des alarmes de discordance de module IO |
|
0 |
Conflit de matériel critique |
||||||
|
1 |
Conflit de micrologiciel critique |
||||||
|
2 |
Conflit de matériel non critique |
||||||
|
3 |
Conflit de micrologiciel non critique |
||||||
|
4–15 |
Réservé |
||||||
|
0x39A1–0x39A6 |
14754–14759 |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
@ Justine > Define and rename ULP and TI086 formats of the IO module event history