DOCA0105FR-09

Données du disjoncteur

Registre d'état du disjoncteur

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Bit

Description

0x7CFF

32000

L

INT16U

Validité de chaque bit du registre 32001 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x7D00

32001

L

INT16U

Registre d'état du disjoncteur

0

Contact de signalisation d'état OF

  • 0 = Le disjoncteur est ouvert.

  • 1 = Le disjoncteur est fermé.

1

Contact de signalisation de déclenchement SD

  • 0 = le disjoncteur n'est pas déclenché.

  • 1 = le disjoncteur est déclenché suite à un défaut électrique, par dérivation ou par bouton-poussoir.

Bit toujours égal à 0 pour les disjoncteurs MasterPact et ComPacT NS avec motor mechanism.

2

Contact de signalisation de déclenchement sur défaut SDE

  • 0 = le disjoncteur n'est pas déclenché sur un défaut électrique.

  • 1 = le disjoncteur est déclenché sur un défaut électrique (y compris test de défaut à la terre et test différentiel).

3

Contact à ressort armé CH (uniquement avec MasterPact)

  • 0 = ressort désarmé

  • 1 = ressort armé

Bit toujours égal à 0 pour les disjoncteurs MasterPact et ComPacT NS avec motor mechanism.

4

Réservé

5

Contact prêt à fermer PF (uniquement avec MasterPact)

  • 0 = Non prêt à fermer

  • 1 = Prêt à fermer

Bit toujours égal à 0 pour les disjoncteurs MasterPact et ComPacT NS avec motor mechanism.

6-15

Réservé

Inhibition de la commande de fermeture

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Bit

Description

0x7E53

32340

L

INT16U

Validité de chaque bit du registre 32341 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x7E54

32341

L

INT16U

Etat d'inhibition de la commande de fermeture

0

Fermeture du disjoncteur inhibée par le module IO

  • 0 = Désactiver

  • 1 = Activer

1

Fermeture du disjoncteur inhibée par la communication :

  • 0 = Désactiver

  • 1 = Activer

2-15

Réservé

Données de la bobine d'ouverture/de fermeture

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Bit

Description

0x7E64–0x7E65

32357-32358

L

INT16U

Validité de chaque bit des registres 32382-32383 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x7E66–0x7E65

32359-32371

L

INT16U

Validité de chaque bit des registres 32384-32396 :

0x7E73–0x7E76

32372-32375

L

INT16U

Cause de déclenchement

0x7E77–0x7E7C

32376-32381

L

INT16U

Données de protection

0x7E7D

32382

L

INT16U

0

Réservé

1

Disjoncteur ouvert

2

Disjoncteur fermé

3

Réservé

4

Ordre de fermeture envoyé à la bobine XF

5

Réservé

6

Ordre d'ouverture envoyé à la bobine MX

7

Le disjoncteur n'a pas été ouvert ou fermé

8

Mode manuel activé

9

Mode local activé

10

Fermeture inhibée par la communication

11

Fermeture inhibée via le module d'E/S

12

Réservé

13

Réinitialisation de l'alarme

14

Sortie M2C 1 forcée

15

Sortie M2C 2 forcée

0x7E7E

32383

L

INT16U

0

Réservé

1

Le paramètre « Autoriser le contrôle par l’entrée numérique » est désactivé

2-7

Réservé

8

Le compteur d'opérations de la bobine XF est au-dessus du seuil d'alarme

9

Le déclencheur voltmétrique XF a atteint le nombre maximum d'opérations

10

Le Nb d'opérations de la bobine MX2 est au-dessus du seuil

11

Le déclencheur voltmétrique MX2 a atteint le nombre maximum d'opérations

12

Le compteur d'opérations de déclenchement voltmétrique MX1 est au-dessus du seuil d'alarme

13

Le déclencheur voltmétrique MX1 a atteint le nombre maximum d'opérations

14

Le compteur d'opérations du déclencheur voltmétrique à manque de tension MN est au-dessus du seuil d'alarme

15

Le déclencheur voltmétrique à manque de tension MN a atteint le nombre maximum d'opérations

Données du dernier événement

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x028E–0x028F

655-656

L

INT32U

Numéro de séquence du dernier événement.

En cas d'événement nouveau, le numéro de séquence du dernier événement change. Vous pouvez donc identifier l'occurrence d'un nouvel événement en surveillant le numéro de séquence.

La commande Obtenir les événements fournit les détails de l'événement Procédure d’obtention d’événements.

Paramètres de commande à distance

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Bit

Description

0x0298

665

L

INT16U

0-1

Activation des paramètres de protection à distance :

  • 0 = Désactiver

  • 1 = Activer

0x0299

666

L

INT16U

0-1

Activation du verrouillage de protection :

  • 0 = Désactiver

  • 1 = Activer

0x029A

667

L

INT16U

Validité de chaque bit du registre 668 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x029B

668

L

INT16U

0-4

Réservé

5

Mode automatique :

  • 0 = distant

  • 1 = local

6-15

Réservé

0x029C

669

L

INT16U

Validité de chaque bit du registre 670 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x029D

670

L

INT16U

0

Réservé

1

Mode de contrôle :

  • 0 = manuel

  • 1 = Auto

2-15

Réservé

0x029E–0x029F

671-672

Réservé

Etat des alarmes

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x02A0

673

L

INT16U

Compteur d'alarmes actives de bas niveau

0x02A1

674

L

INT16U

Compteur d'alarmes actives de niveau moyen

0x02A2

675

L

INT16U

Compteur d'alarmes actives de niveau élevé

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.