LVPED508016FR–03

Programme de maintenance préventive constructeur

Définition

@TechPub writer (03/2019): FYI: Reminder: guide with the Manufacturer procedures (PSE1287) is released 12/2017. Not updated since for FWv2 or FWv3 projects.

Le programme de maintenance préventive constructeur doit exclusivement être effectué par des techniciens de maintenance Schneider Electric.

Le programme de maintenance préventive constructeur inclut les programmes de maintenance préventive de base et standard utilisateur.

Le programme de maintenance préventive constructeur inclut :

  • Contrôles du fonctionnement complets.

  • Contrôles de l'état (tests).

  • Entretien complet du système et des éléments (nettoyage, graissage).

  • Remplacement de l'unité de contrôle (selon diagnostics).

Le Programme de maintenance préventive constructeur doit être exécuté tous les cinq ans dans le cas de conditions normales d'exploitation et d'une application utilisateur de faible criticité.Pour les autres cas, reportez-vous à la section traitant de la fréquence recommandée pour le programme de maintenance constructeur.

Procédures

Pièce

Titre de la procédure

Appareil

Faire une mesure de la résistance d’isolement du boîtier

Mécanisme

Vérifier les forces d’ouverture et de fermeture

Nettoyer et regraisser le mécanisme

Bloc de coupure

Mesurer la résistance de contact de chaque pôle

Auxiliaires

Remplacer à titre préventif les déclencheurs voltmétriques XF, MX et MN (1)

Vérifier la durée d'ouverture du déclencheur voltmétrique d'ouverture MX

Vérifier la durée de fermeture du déclencheur voltmétrique de fermeture XF

Vérifier la durée d'ouverture du déclencheur voltmétrique à manque de tension MN

Unité de contrôle

Enregistrer les paramètres de protection, les historiques des événements (MicroLogic P et H) et créer des rapports

Vérifier la continuité de la chaîne de déclenchement par injection primaire

Vérifier le déclenchement de la protection instantanée intégrée (DIN/DINF)

Vérifier le fonctionnement des roues codeuses MicroLogic

Remplacer à titre préventif l’unité de contrôle MicroLogic et les modules électroniques (2)

Châssis

Vérifier le couple d'embrochage/débrochage

Nettoyer et regraisser le châssis des appareils débrochables MasterPact

Système de communication

Vérifier le fonctionnement du module de communication du disjoncteur (BCM)

Vérifier le fonctionnement du module de communication du châssis (CCM)

Vérifier la transmission de données via le bus de communication

Interverrouillage mécanique

Manœuvrer l'interverrouillage mécanique par câble

Manœuvrer l'interverrouillage mécanique par barre

(1) Dans le cadre du plan de maintenance préventive, Schneider Electric recommande de remplacer les déclencheurs voltmétriques après 15 ans de fonctionnement.

(2) Dans le cadre du plan de maintenance préventive, Schneider Electric recommande au technicien de maintenance de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic et les modules M2C associés, tous les 15 ans de fonctionnement. Chaque fois que l'unité de contrôle MicroLogic est remplacée, le performeur, la fiche de valeur nominale et le calibreur doivent être aussi remplacés par le technicien de maintenance.

Temps nécessaire

Pour un technicien de maintenance Schneider Electric, le temps total moyen nécessaire pour effectuer ce programme de maintenance, qui inclut le programme standard, est le suivant :

  • Entre 1 h 30 et 2 h selon la taille du châssis, pour un appareil fixe avec tous les accessoires installés

  • Entre 2 h et 3 h selon la taille du châssis, pour un appareil débrochable avec tous les accessoires installés

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.