使用 ION Setup 配置数字输入
- 启动 ION Setup。
- 连接到您的测量仪。
- 配置您想要为数字输出使用的控制模式。
选项 描述 正常 输入测量 -
导航到
。 -
选择要配置的输入计量通道并单击 Edit。
-
根据需要配置输入量计量通道参数。
-
选择您想要与输入量计量通道相关联的数字输入,然后单击箭头将其添加到指定的输入。
复费率 -
导航至 Multi-Tariff。
-
依照多费率配置向导操作,将控制模式设置为输入并选择您想要关联的数字输入。
需量同步 -
导航至 Demand Setup。
-
选择您想要与数字输入相关联的需量类型并单击 Edit。
-
根据需要配置需量模式参数,将模式设置为输入选项之一。
-
单击 Digital Input Association 按钮关联数字输入。
-
- 导航到 。
- 选择要配置的数字输入,然后单击 Edit。
系统将显示该数字输入的设置屏幕。
- 根据需要配置设置参数。
- 单击 Send 保存更改。
数字输入设置参数
参数
数值
描述
Label — 使用此字段可更改默认标签以及为此数字输入指定描述性名称。 控制模式 正常
需量同步
输入量测量
复费率
此字段显示了数字输入如何发挥功能。 -
正常:该数字输入可与一个数字输入报警有关联,或者不与其它测量仪功能相关联。测量仪按正常的方式对输入脉冲的数量进行计数和记录。
-
需量同步:该数字输入与其中一个输入同步需量函数有关联。测量仪使用输入脉冲来将其需量周期与外部源进行同步。
-
输入量测量:该数字输入与其中一个输入量测量通道有关联。测量仪对输入脉冲的数量以及与脉冲关联的相关功耗数据进行计数和记录。
-
复费率:该数字输入与复费率功能关联。
注: 控制模式在 ION Setup 中设置,您也将在此配置功能。去抖 0 to 1000 去抖是为机械接触抖动而补偿的时间延迟。使用此字段可以设置外部信号必须保持某种状态多长时间(单位为毫秒)才能被认为是发生了有效的状态更改。允许值为 10 的增量(即 10、20、30 等,最大为 1000 毫秒)。 关联 — 如果数字输入已经与其它测量仪函数关联,则此字段显示其它信息。 -