使用 ION Setup 配置骤降/骤升
- 启动 ION Setup 并连接至您的测量仪。
- 打开电力质量文件夹中的电压骤降/骤升屏幕。
- 视需要单击编辑以配置设置参数。
- 单击发送,将更改保存至测量仪。
使用 ION Setup 时可用的电压骤降/骤升参数
参数 数值 说明 PQ Voltage Level 100 – 1000000
将电压级别设置为所需的值 注: 用户必须为 3PH3W 配置标称电压 L-L 或为其他电力系统配置 L-N。Sag Limit % 1 至 99
设置骤降限值 注: 骤降限值 + 滞后必须 ≤100Swell Limit % 101 – 199
设置骤升限值 注: 骤升限值 - 滞后必须 ≥100Hysterisis % 1 至 100
设置滞后值
滞后是骤降/骤升的起始阈值和结束阈值之间的幅值差值。例如,5% 的滞后意味着阈值为 90% 的骤降需要在骤降结束之前达到 95%,而阈值为 110% 的骤升需要在骤升结束之前达到 105%。