Identificación del módulo BSCM
Identificación del producto
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0226 |
551 |
L |
– |
– |
INT16U |
15149 |
A/E |
Identificación del producto = 15149 para el BSCM module |
Identificador BSCM Module
El número de serie del módulo BSCM se compone de un máximo de 11 caracteres alfanuméricos con el formato siguiente: PPYYWWDnnnn.
-
PP = código de planta
-
YY = año de fabricación (05–99)
-
WW = semana de fabricación (01–53)
-
D = día de fabricación (1–7)
-
nnnn = número de secuencia (0001–9999)
Se necesita una petición de lectura de seis registros para leer el número de serie del módulo BSCM.
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0227 |
552 |
L |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
A/E |
‘PP’ |
|
0x0228 |
553 |
L |
– |
– |
OCTET STRING |
05–99 |
A/E |
‘YY’ |
|
0x0229 |
554 |
L |
– |
– |
OCTET STRING |
01–53 |
A/E |
‘WW’ |
|
0x022A |
555 |
L |
– |
– |
OCTET STRING |
1–7 |
A/E |
‘Dn’ |
|
0x022B |
556 |
L |
– |
– |
OCTET STRING |
00–99 |
A/E |
‘nn’ |
|
0x022C |
557 |
L |
– |
– |
OCTET STRING |
01–99 |
A/E |
‘n’ (el carácter NULL termina el número de serie) |