Identification du module BSCM
Identification du produit
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0226 |
551 |
R |
– |
– |
INT16U |
15149 |
A/E |
Identification du produit = 15149 pour le BSCM module |
Identifiant du BSCM Module
Le numéro de série du module BSCM est composé de 11 caractères alphanumériques maximum au format suivant : PPYYWWDnnnn.
-
PP = code de l'usine
-
YY = année de fabrication (05–99)
-
WW = semaine de fabrication (01–53)
-
D = jour de fabrication (1–7)
-
nnnn = numéro de séquence (0001–9999)
Une requête de lecture de 6 registres est nécessaire pour lire le numéro de série du module BSCM.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0227 |
552 |
R |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
A/E |
‘PP’ |
|
0x0228 |
553 |
R |
– |
– |
OCTET STRING |
05–99 |
A/E |
‘YY’ |
|
0x0229 |
554 |
R |
– |
– |
OCTET STRING |
01–53 |
A/E |
‘WW’ |
|
0x022A |
555 |
R |
– |
– |
OCTET STRING |
1–7 |
A/E |
‘Dn’ |
|
0x022B |
556 |
R |
– |
– |
OCTET STRING |
00–99 |
A/E |
‘nn’ |
|
0x022C |
557 |
R |
– |
– |
OCTET STRING |
01–99 |
A/E |
‘n’ (le caractère NULL clôture le numéro de série) |