DOCA0131ES-02

RTD

detector de temperatura de resistencia. Termistor (sensor de resistencia térmica) que se utiliza para medir la temperatura del motor. Es necesario para la función de protección del sensor de temperatura del motor del controlador LTMR.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.