DOCA0131ES-02

Formatos de los datos

Descripción general

El formato de los datos de una variable de comunicación puede ser entero, Palabra o Palabra[n], como se describe a continuación. Para obtener más información acerca del tamaño y formato de una variable, consulte Data types.

Entero (Int, UInt, DInt, IDInt)

Los enteros se clasifican en las siguientes categorías:

  • Int: Entero con signo, ocupa un registro (16 bits)

  • UInt: Entero sin signo, ocupa un registro (16 bits)

  • DInt: Entero con signo doble, ocupa 2 registros (32 bits)

  • UDInt: Entero sin signo doble, ocupa 2 registros (32 bits)

En todas las variables de tipo entero, el nombre de la variable se completa con su unidad o formato, si es necesario.

Ejemplo:

Dirección 474, UInt, Frecuencia (x 0,01 Hz).

Palabra

Palabra: Conjunto de 16 bits, en el que cada bit o grupo de bits representa datos de comandos, supervisión o configuración.

Ejemplo:

Dirección 455, Palabra, Registro 1 de estado del sistema.

bit 0

Sistema-listo

bit 1

Sistema activado

bit 2

Disparo del sistema

bit 3

Alarma del sistema

bit 4

Sistema-disparado

bit 5

Restablecimiento de disparo autorizado

bit 6

(No significativo)

bit 7

Motor-en marcha

Bits 8-13

Motor-relación de corriente media

bit 14

En remoto

bit 15

Motor-en arranque (en curso)

Palabra[n]

Palabra[n]: Datos codificados en registros contiguos.

Ejemplos:

Direcciones 64 a 69, Palabra[6], Controlador-referencia comercial (DT_CommercialReference).

Direcciones 655 a 658, Palabra[4], (DT_DateTime).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?