DOCA0131ES-02

analógica

Describe entradas (p.ej., la temperatura) o salidas (p.ej., la velocidad de un motor) que se pueden establecer en un rango de valores. Comparar con discreta.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.