DOCA0131ES-02

Configuración de PROFIBUS DP mediante la herramienta de configuración SyCon

Introducción

Con el software SyCon, podrá configurar la red PROFIBUS DP y generar un archivo ASCII para importarlo en la configuración del PLC en Unity Pro (o PL7 o Concept).

Condiciones de la red

Las condiciones de la red son, por ejemplo:

  • Protocolo: PROFIBUS DP

  • Dirección: 4

  • Velocidad de transmisión: 3 Mb/s

Configuración de un sistema TeSys T

Ejemplo de una configuración de red:

Paso

Acción

1

Importe el archivo GSD con File > Copy GSD.

2

Seleccione la ruta donde se han descomprimido los archivos GS* y haga clic en OK.

3

Inserte un primario (maestro):

  • Haga clic en Insert > Master..., o

  • Seleccione

4

Seleccione la velocidad de red:

  • Haga clic en Settings > Bus Parameter > Baud rate

  • Seleccione la velocidad de transmisión en baudios adaptada a la velocidad de transmisión de la aplicación (por ejemplo, 3000 kbaudios).

Los secundarios (esclavos) PROFIBUS DP adaptan automáticamente su velocidad de transmisión en baudios a la del primario (maestro).

5

En la ventana Insert Master, seleccione un maestro (por ejemplo, TSX PBY 100OK) en la lista Available masters.

Pulse el botón Add>> y confirme con OK.

6

Inserte un secundario (esclavo):

  • Haga clic en Insert > Slave..., o

  • Seleccione

7

En la ventana Insert Slave, seleccione LTMR - TeSys T Profibus en la lista Available slaves

Pulse el botón Add>> y confirme con OK. Aparece la siguiente vista:

8

Seleccione Slave1 y haga doble clic para abrir la Slave Configuration:

  • Establezca Station address (por ejemplo, en 4).

  • Cambie los ajustes de fábrica de Description (por ejemplo, a MMC_4).

  • Seleccione el módulo correcto de la lista:

Nota:

Consulte Modules as Presented in the GS*-File.

Continúe con los pasos 9-12 si se ha seleccionado un modo de configuración a distancia (R).

9

Haga clic en el botón Parameter Data... para abrir la ventana Parameter Data.

10

Haga clic en el botón Module para abrir la ventana Parameter Data correspondiente y definir los valores de los parámetros.

11

Haga doble clic en uno de los parámetros disponibles (por ejemplo, Estrategia de recuperación). Se abre otra tabla de selección, que le permite cambiar el valor del parámetro:

Haga clic en Aceptar.

12

Haga clic en el botón OK de cada ventana de cuadro de diálogo para confirmar los valores del parámetro seleccionado.

Guardado y exportación de la configuración de red

Guarde y exporte la configuración para importarla en la configuración del PLC (PL7, Concept o Unity Pro).

Paso

Acción

1

Seleccione File (Archivo) > Save As (Guardar como) para abrir la ventana Save as (Guardar como).

2

Elija la ruta de proyecto (Project path) y un nombre de archivo (File name) y haga clic en Save (extensión .pb).

3

Seleccione File > Export > ASCII para exportar la configuración como archivo ASCII (extensión .cnf).

4

Importe la configuración de PROFIBUS DP en la configuración del PLC (PL7, Concept o Unity Pro).

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.