DOCA0131ES-02

Telegrama de diagnóstico para PROFIBUS DP

Descripción general

El controlador LTMR envía un telegrama de diagnóstico en las siguientes situaciones:

  • Hay un cambio en la dirección del nodo.

  • Se detecta un apagado del sistema (debido a un apagado y encendido, un reinicio suave o vigilancia),

  • Se produce un error detectado o una alarma.

La longitud máxima de un telegrama de diagnóstico es de 36 bytes. Esta información es útil para la configuración (maestra) del primario PROFIBUS DP.

Byte 0-9

Byte DP V0

Byte DP V1

Nombre de byte

Descripción

0-5

0-5

Datos de diagnóstico estándar de PROFIBUS DP

 

6

6

Byte de encabezado

Diagnóstico relativo al dispositivo con la longitud, incluido el encabezado

7

-

Firmware de PROFIBUS DP

Versión del firmware de PROFIBUS DP, byte alto

8

-

Firmware de PROFIBUS DP

Versión del firmware de PROFIBUS DP, byte bajo

9

-

Firmware de PROFIBUS DP

Versión de firmware de PROFIBUS DP, versión de prueba

-

7

-

DP V1: 0x81 = Estado, tipo: Alarma de diagnóstico

-

8

-

DP V1: número de ranura, por ejemplo, 0x01

-

9

-

DP V1: 0x81 = Estado, tipo: Alarma de diagnóstico

Byte 10-13

Byte DP V0/DP V1

Nombre de byte

Descripción

10

ID específico del fabricante

Identificador del módulo:

31: solo el controlador LTMR

32: Controlador LTMR con módulo de expansión

11

Estado del aparato PROFIBUS DP

Estado del identificador del bus de campo de PROFIBUS DP

11,0

Local/a distancia

0 = los parámetros de PROFIBUS DP tienen prioridad

1 = Los parámetros establecidos localmente tienen prioridad

11,1-11,6

Reservado

11,7 = 1

Perfil de aplicación de PROFIBUS DP:

1 = Arrancador de gestión de motores

12

Byte de error detectado de PROFIBUS DP

13

Información y byte de error detectado de PROFIBUS DP

Informe de errores detectados con comunicación interna

13,0

1 = se recibió un intento de escribir registros de configuración de una trama de parámetros de PROFIBUS DP cuando el motor estaba en marcha

13,1

1 = al escribir valores de una trama de parámetros de PROFIBUS DP se ha detectado un error aunque el motor no estuviera en marcha

13,2

1 = se ha detectado un error interno durante la generación de la trama de diagnóstico de PROFIBUS DP

13,3

1 = el intercambio de datos cíclicos internos (devolución de llamada) ha detectado un error

13,4

1 = Se ha detectado una interrupción del sistema

13,5

1 = Ha cambiado la dirección del nodo

Byte 14-35

Byte DP V0/DP V1

Nombre de byte

Descripción

14

Registro 455 (455.8-455.15)

Supervisión de estado

15

Registro 455 (455.0-455.7)

16

Registro 456 (456.8-456.15)

17

Registro 456 (456.0-456.7)

18

Registro 457 (457.8-457.15)

19

Registro 457 (457.0-457.7)

20

Registro 460 (460.8-460.15)

Supervisión de alarmas

21

Registro 460 (460.0-460.7)

22

Registro 461 (461.8-15)

23

Registro 461 (461.0-461.7)

24

Registro 462 (462.8-462.15)

25

Registro 462 (462.0-462.7)

26

Reservado

27

28

Registro 451 (451.8-451.15)

Supervisión de disparos

29

Registro 451 (451.0-451.7)

30

Registro 452 (452.8-452.15)

31

Registro 452 (452.0-452.7)

32

Registro 453 (453.8-453.15)

33

Registro 453 (453.0-453.7)

34

Reservado

35

NOTA: Para ver las descripciones de los registros, consulte las tablas de variables de comunicación, presentadas en Register Map (Organization of Communication Variables).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?