DOCA0131ES-02

Características del terminal de cableado del puerto de comunicación PROFIBUS DP

Características generales

Las principales características físicas de un puerto PROFIBUS DP son:

Interfaz física

RS 485 de 2 hilos multipunto: red eléctrica

Conector

Bloque de terminales y SUB-D 9

Interfaz física y conectores

El controlador LTMR está equipado con dos tipos de conector en la cara frontal:

  1. Un conector enchufable apantallado SUB D de 9 pines,

  2. Un bornero de tipo abierto extraíble.

En la figura se muestra la cara frontal del LTMR con los conectores PROFIBUS DP:

Ambos conectores son eléctricamente idénticos. Siguen los estándares de interoperabilidad de PROFIBUS DP.

NOTA: El producto se deberá conectar únicamente a través de un puerto. Se recomienda utilizar el conector SUB-D 9.
ATENCIÓN
funcionamiento inesperado del equipo
El pin VP del bloque de terminales se utiliza para la conexión de resistencia de la terminación de línea. No conecte ninguna alimentación eléctrica en él.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

Patillaje del conector SUB-D 9

La conexión del controlador LTMR a la red PROFIBUS DP se realiza mediante un conector SUB-D de 9 pines y respetando las siguientes pautas de cableado:

El plano de cableado de SUB-D 9 es:

N.° pin

Señal

Descripción

1

(Blindaje)

No utilizado

2

M24

No utilizado

3

RxD/TxD-P (B)

Transmisión positiva de datos (RD+/TD+) = B

4

CNTR-P

Señal de supervisión positiva del repetidor (supervisión de dirección)

5

DGND

Transmisión de datos de tierra

6

VP

Tensión de polarización de terminación de línea

7

P24

No utilizado

8

RxD/TxD-N (A)

Transmisión negativa de datos (RD-/TD-) = A

9

CNTR-N

(Señal de supervisión negativa del repetidor, supervisión de dirección)

No utilizado

Bloque de terminales de tipo abierto

El controlador LTMR presenta los borneros enchufables y las siguientes asignaciones de pines correspondientes a la red PROFIBUS DP:

Pin

Señal

Descripción

1

Blindaje

Blindaje

2

RxD/TxD-N (A)

Transmisión negativa de datos (RD-/TD-) = A

3

RxD/TxD-P (B)

Transmisión positiva de datos (RD+/TD+) = B

4

DGND

Transmisión de datos de tierra

5

VP

Tensión de polarización de terminación de línea

Características del bloque de terminales de tipo abierto

Conector

5 patillas

Paso

5,08 mm (0,2 in.)

Par de apriete

De 0,5 a 0,6 N•m (5 lb-in)

Destornillador plano

3 mm (0,10 in.)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?