DOCA0131ES-02

Características de la red PROFIBUS DP

Descripción general

El controlador PROFIBUS DP LTMR cumple la especificación PROFIBUS DP estándar.

Los documentos PROFIBUS Installation Guideline for Design y PROFIBUS Installation Guideline for Cabling and Assembly, publicados en www.profibus.com/downloads/, definen las características del protocolo Modbus.

Diagrama estándar de la red PROFIBUS DP

El diagrama situado abajo corresponde a la especificación PROFIBUS DP estándar.

Características para la conexión al bus RS 485 PROFIBUS DP

El estándar RS-485 permite variantes de distintas características:

  • Polarización

  • Terminador de línea

  • Número de secundarios

  • Longitud del bus

Características

Valor

Topología

Bus lineal con terminaciones de línea

Modo de transmisión

Half duplex

Velocidad de transmisión

Desde (en kbaudios):

  • 9,6

  • 19,2

  • 45,45

  • 93,75

  • 187,5

  • 500

  • 1500

Hasta (en Mbaudios):

  • 3

  • 6

  • 12

Medio posible de transmisión

Línea de par trenzado (versión estándar, tipo RS 485)

Número máximo de secundarios conectados a un primario

128 (0, 126 y 127 están reservados)

Número máximo de secundarios por derivación

32

Número máximo de repetidores por bus

Nueve repetidores como máximo, incluido un máximo de cinco repetidores en cascada en una derivación

Terminador de línea

Terminación activa

Uso de repetidores

El bus de la red PROFIBUS DP puede segmentarse con repetidores por numerosas razones:

  • Se ha alcanzado la longitud máxima de la suma de las derivaciones.

  • Es necesario conectar más de 32 dispositivos de comunicación secundarios en el bus.

  • Se necesita aislar la derivación.

  • Se necesita una derivación.

  • Se precisa una conexión extraíble al equipo.

Para obtener más información acerca de la topología con un repetidor, consulte el documento PROFIBUS Installation Guideline for Design.

Longitud máxima del cable de bus

Las longitudes del cable de bus y las correspondientes velocidades de transmisión en baudios son las siguientes:

Longitud máxima de cable de bus por segmento

Longitud máxima de cable de bus con tres repetidores

Velocidades de transmisión en baudios

1.200 m (3.936 ft)

4.800 m (15.748 ft)

9,6 / 19,2 / 45,45 / 93,75 kbaudios

1.000 m (3.280 ft)

4.000 m (13.123 ft)

187,5 kbaudios

500 m (1,640 ft)

2.000 m (6.561 ft)

500 kbaudios

200 m (656 ft)

800 m (2,624 ft)

1,5 Mbaudio

100 m (328 ft)

400 m (1,312 ft)

3 / 6 / 12 Mbaudios

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.