DOCA0131ES-02

Mapa de registros (Organización de variables de comunicación)

Introducción

Las variables de comunicación se muestran en tablas, en función del grupo (identificación, históricos o supervisión) al que pertenecen. Están asociadas con un controlador LTMR, que puede tener o no tener conectado un módulo de expansión LTME.

Grupos de variables de comunicación

Las variables de comunicación están agrupadas según los criterios siguientes:

Grupos de variables

Registros

Variables de identificación

Entre 00 y 99

Variables históricas

Entre 100 y 449

Variables de supervisión

Entre 450 y 539

Variables de configuración

Entre 540 y 699

Variables de comandos

Entre 700 y 799

Variables de mapa de usuario

Entre 800 y 999

Variables de lógica personalizada

Entre 1200 y 1399

Estructura de la tabla

Las variables de comunicación se presentan en tablas de 4 columnas:

Columna 1

Registro (en formato decimal)

Columna 2

Tipo de variable Tipos de datos

Columna 3

Nombre de la variable y acceso a través de solicitudes Modbus de sólo lectura o de lectura/escritura

Columna 4

Nota: Código para información adicional

Nota

La columna Nota proporciona un código para información adicional.

Existen variables sin código para todas las configuraciones de hardware, y sin restricciones funcionales.

El código puede ser:

  • Numérico (1 a 9), para combinaciones específicas de hardware.

  • Alfabético (A a Z), para comportamientos específicos del sistema.

Si la nota es...

Entonces la variable…

1

Está disponible para la combinación LTMR + LTMEV40.

2

Siempre está disponible pero con un valor equivalente a 0 si no se ha conectado un LTMEV40.

3-9

No utilizado

Si la nota es...

Entonces...

A

La variable solo se puede escribir cuando el motor está parado.

Las restricciones A, B y C solo se aplican a los bits, no a los registros enteros. Si intenta escribir un valor cuando se aplica una restricción, el bit no se cambiará y no se devolverá ningún código de excepción. Los códigos de excepción se devuelven a nivel de registro, no a nivel de bit.

*

B

La variable solo se puede escribir en modo de configuración (por ejemplo, características estáticas)

Las restricciones A, B y C sólo se aplican a los bits, no a los registros enteros. Si intenta escribir un valor cuando se aplica una restricción, el bit no se cambiará y no se devolverá ningún código de excepción. Los códigos de excepción se devuelven a nivel de registro, no a nivel de bit.

*

C

La variable solo se puede escribir cuando no hay disparos

Las restricciones A, B y C sólo se aplican a los bits, no a los registros enteros. Si intenta escribir un valor cuando se aplica una restricción, el bit no se cambiará y no se devolverá ningún código de excepción. Los códigos de excepción se devuelven a nivel de registro, no a nivel de bit.

*

D-Z

No utilizado

Direcciones sin utilizar

Las direcciones sin utilizar se pueden clasificar en tres categorías:

  • Sin significado, en las tablas de sólo lectura, significa que debe ignorar el valor leído, tanto si es igual a 0 como si no.

  • Reservado, en las tablas de lectura/escritura, significa que debe escribir 0 en estas variables.

  • Olvidado, significa que las peticiones de lectura o escritura se han rechazado, que esas direcciones no son accesibles en absoluto.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?