Configuración del puerto de red LTMR del PROFIBUS DP
Parámetros de comunicación
Utilice el software TeSys T DTM o el HMI para configurar los parámetros de comunicación PROFIBUS DP siguientes:
-
Puerto de red-ajuste de dirección
-
Puerto de red-ajuste de velocidad de transmisión en baudios
-
Ajuste del canal de configuración
Ajuste del ID del nodo
La Node-ID es la dirección del módulo del bus PROFIBUS DP. Puede asignar una dirección de 1 a 125. El ajuste de fábrica para la dirección es 126.
Para que la comunicación pueda iniciarse, primero debe definirse el Node-ID. Utilice el software TeSys T DTM o el HMI para configurar el parámetro de comunicación Ajuste de dirección del puerto de red.
Ajuste de la velocidad de transmisión en baudios
Ajuste de la velocidad de transmisión en baudios a la única velocidad posible: 65.535 = velocidad de transmisión en baudios automática.
Utilice el software TeSys T DTM o el HMI para configurar el parámetro de comunicación Ajuste de la velocidad de transmisión en baudios del puerto de red.
El ajuste de fábrica del parámetro Puerto de red-ajuste de velocidad de transmisión en baudios es Transmisión en baudios automática (0xFFFF). Mediante la transmisión en baudios automática, el controlador LTMR adapta su velocidad de transmisión en baudios a la del primario.
Ajuste del canal de configuración
El controlador LTMR se puede gestionar por los siguientes medios:
-
Localmente a través del puerto de HMI mediante el software TeSys T DTM o la HMI.
-
A distancia a través de la red
Para gestionar la configuración de forma local, el parámetro Configuración mediante puerto de red-activación debe desactivarse para impedir sobrescribir la configuración a través de la red.
Para gestionar la configuración a distancia, el parámetro Configuración mediante puerto de red-activación debe activarse (ajuste de fábrica).