DOCA0131ES-02

Principio y características principales del protocolo PROFIBUS DP

Descripción general

PROFIBUS DP es un estándar abierto del sector para las comunicaciones integradas. Se trata de un bus de campo serie que proporciona una conexión descentralizada entre los sensores, actuadores y módulos producidos por diversos fabricantes de E/S, y los conecta al nivel de control del supraconjunto.

PROFIBUS DP (red primario-secundario de periferia distribuida [Distributed Periphery]) es un perfil de comunicación de PROFIBUS optimizado para el rendimiento. Se caracteriza por una mayor velocidad, eficacia y conexiones de bajo coste, y está especialmente diseñado para la comunicación entre los sistemas de automatización y el equipo periférico distribuido.

La red PROFIBUS DP admite varios sistemas secundarios con varios secundarios.

El protocolo PROFIBUS DP es un protocolo primario-secundario:

Características de PROFIBUS DP

La siguiente tabla contiene especificaciones del protocolo PROFIBUS DP:

Norma

EN 501 70

DIN 19245

Equipo de transmisión (perfil físico)

EIA RS-485

Procedimiento de transferencia

Half-duplex

Topología de bus

Bus lineal con terminación de bus activa

Tipo de cable de bus

Conductores de par trenzado blindados

Conector

SUB-D de 9 pines

Tipo abierto

Número de nodos en el bus

32 como máximo sin repetidores

125 como máximo con tres repetidores en cuatro segmentos

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.