DOCA0131ES-02

DeviceNet

DeviceNet es un protocolo de red basado en una conexión de bajo nivel que depende de CAN, un sistema de bus serie sin una capa de aplicación definida. DeviceNet, define, por lo tanto, una capa para la aplicación industrial de CAN.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.