LTMR CANopen 网络端口的配置
通讯参数
使用 TeSys T DTM 或 HMI 配置 CANopen 通讯参数:
-
网络端口地址设置
-
网络端口波特率设置
-
配置通道设置
设置节点-ID
Node-ID 是 CANopen 模块在总线上的地址。使用 CANopen 类 S20,您可以分配从 1 到 127 的地址。
您在开始任何通讯之前必须设置 Node-ID。使用 TeSys T DTM 或 HMI 配置通讯参数:网络端口地址设置。
设置波特率
将波特率设置为以下其中一个速率:
-
10 千波特
-
20 千波特
-
50 千波特
-
250 千波特
-
500 千波特
-
800 千波特
-
1000 千波特
要设置波特率,请使用 TeSys T DTM 或 HMI 配置通讯参数:网络端口波特率设置。
该参数的可用设置如下:
|
网络端口波特率设置 |
波特率 |
|---|---|
|
0 |
10 千波特 |
|
1 |
20 千波特 |
|
2 |
50 千波特 |
|
3 |
125 千波特 |
|
4 |
250 千波特 |
|
5 |
500 千波特 |
|
6 |
800 千波特 |
|
7 |
1000 千波特 |
|
8 |
自动波特 |
|
9 |
出厂设置(250 千波特) |
“网络端口波特率设置”参数的出厂设置为 250 千波特。通过自动波特,LTMR 控制器自动调节自身的波特率以适应客户端波特率。
设置配置通道
LTMR 配置可通过以下方式进行管理:
-
使用 TeSys T DTM 或 HMI 通过 HMI 端口进行本地管理
-
通过网络远程执行。
要本地管理配置,必须禁用参数“通过网络端口配置启用” (Config via Network Port Enable),以防止网络配置将其覆盖。
要远程管理配置,必须启用“通过网络端口配置启用”(出厂设置)参数。