DOCA0275KO-01

통신 손실

이 표에는 Modbus RTU 통신에 대한 통신 손실이 나와 있습니다.

주소

레지스터

번호

기능 코드

RW

X

단위

유형

범위

기본값

Svd

설명

0x0EC8

3785

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16

  • 0: 비활성화

  • 1: 경보

  • 2: 트립

  • 3: 경보 + 트립

0

Y

기능 설정

0x0EC9

3786

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

0.1

UINT16

1~60000
(1 단계)

10

Y

지연 시간

0x0ECA

3787

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

BITMAP

  • 비트 0: Reset 키

  • 비트 1: DI
  • 비트 2: 통신
  • 비트 3: 자동

3

Y

초기화 모드

0x0ECB

3788

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

0.1

UINT16

0~60000
(1 단계)

0

Y

자동 초기화 지연

0x0ECC

3789

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16

  • 0: 비활성화

  • 1: 활성화

0

Y

리모트 모드에서만 트립

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.