DOCA0275KO-01

계산된 접지 트립

이 표에는 Modbus RTU 통신에 대한 계산된 접지 트립이 나와 있습니다.

주소

레지스터

번호

기능 코드

RW

X

단위

유형

범위

기본값

Svd

설명

0x0DE0

3553

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16

  • 0: 비활성화

  • 1: 경보
  • 2: 트립
  • 3: 경보 및 트립

2

Y

기능 설정

0x0DE1

3554

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

%IFLC

UINT16

10~500
(1 단계)

20

Y

픽업

0x0DE2

3555

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

0.010~10

UINT16

5~60000
(1 단계)

20

Y

지연 시간

0x0DE3

3556

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

%IFLC

UINT16

10~500
(1 단계)

20

Y

경보 수준

0x0DE4

3557

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

BITMAP

  • 비트 0: Reset 키

  • 비트 1: DI
  • 비트 2: 통신
  • 비트 3: 자동

3

Y

초기화 모드

0x0DE5

3558

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

0.1

UINT16

0~60000
(1 단계)

0

Y

자동 초기화 지연

0x0DE6

3559

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16

  • 0: 비활성화

  • 1: 활성화

0

N

모터 시작 시 기능

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.