DOCA0275KO-01

온도 보호

이 표에는 LTMT main unit의 온도 보호 기능이 나와 있습니다.

주소

레지스터

번호

기능 코드

RW

X

단위

유형

범위

기본값

Svd

설명

0x0ECD

3790

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16

  • 0: 비활성화

  • 1: 경보

  • 2: 트립

  • 3: 경보 + 트립

0

Y

기능 설정

0x0ECE

3791

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

0.1

°C

UINT16

250~1800
(1 단계)

1300

Y

PT100 픽업*

F

770~3560
(1 단계)

0x0ECF

3792

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

Ω

UINT16

2700~4000
(1 단계)

2700

Y

PTC 픽업

0x0ED0

3793

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

Ω

UINT16

1600~2300
(1 단계)

1600

Y

PTC 픽업 초기화

0x0ED1

3794

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

0.1

UINT16

1~60000
(1 단계)

10

Y

지연 시간

0x0ED2

3795

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

0.1

°C

UINT16

250~1800
(1 단계)

1300

Y

PT100 경보 수준*

F

770~3560
(1 단계)

0x0ED3

3796

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

BITMAP

  • 비트 0: Reset 키

  • 비트 1: DI
  • 비트 2: 통신
  • 비트 3: 자동

3

Y

초기화 모드

0x0ED4

3797

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

0.1

UINT16

0~60000
(1 단계)

0

Y

자동 초기화 지연

0x0ED5

3798

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

0

UINT16

예약됨

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.