DOCA0275KO-01

LTMT HMI 포트 설정

이 표에는 HMI 포트 통신에 대한 Modbus RTU 설정이 나와 있습니다.

주소

레지스터

번호

기능 코드

RW

X 단위

유형

범위 기본값

Svd

설명

0x112F

4400

1

0x03,0x10

RW

1

UINT16

1~247
(1 단계)

1

Y

노드 주소

0x1130

4401

1

0x03,0x10

RW

1

UINT16

0: 없음

1: 홀수

2: 짝수

2

Y

Modbus 패리티

0x1131

4402

1

0x03,0x10

RW

1 bps

UINT16

0: 2400

1: 4800

2: 9600

3: 19200

4: 38400

5: 57600

6: 115200

3

Y

전송 속도

0x1132

4403

1

0x03,0x10

RW

1

UINT16

0: 기본값

1: 프로그램 가능

N

제어 키

0x1133

4404

1

0x03,0x10

RW

1

UINT16

1~6000
(1 단계)

1

Y

시간 초과

0x1134 4405 1 0x03,0x10 RW BITMAP

0: 빅 엔디언

1: 리틀 엔디언

0 Y 바이트 형식

주의: LTMTCUF control operator unitHMI 포트에 연결되어 있는 경우 HMI 포트는 다음과 같이 구성되어야 합니다.
  • 노드 주소: 1

  • 전송 속도: 19200bps

  • 패리티: 짝수

  • 엔디언: 빅 엔디언

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.