DOCA0275KO-01

장치 구성

이 표에는 Modbus RTU 통신에 대한 장치 구성이 나와 있습니다.

주소

레지스터

번호

기능 코드

RW

X 단위

유형

범위 기본값

Svd

설명

0x1117

4376

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16 1~15

8

Y LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module 유형

0x1118

4377

1

예약됨

0x1119

4378

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16 0~8

0

Y LTMT Expansion Unit 1 유형

0x111B

4380

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16 0~8

0

Y LTMT Expansion Unit 2 유형

0x111D

4382

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16 0~8

0

Y LTMT Expansion Unit 3 유형

0x111F

4384

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16 0~8

0

Y LTMT Expansion Unit 4 유형

0x1121

4386

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16 0~8

0

Y LTMT Expansion Unit 5 유형

0x1123

4388

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16 0~2

0

Y

LTMT main unit 온도 센서 유형*:

  • 0: 없음

  • 1: PT100

  • 2: 바이너리 PTC

0x1124

4389~4393

5

예약됨

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.