DOCA0275KO-01

최대 시작 횟수

이 표에는 Modbus RTU 통신에 대한 최대 시작 횟수가 나와 있습니다.

주소

레지스터

번호

기능 코드

RW

X

단위

유형

범위

기본값

Svd

설명

0x0EB6

3767

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16

  • 0: 비활성화

  • 1: 활성화

1

Y

기능 설정

0x0EB7

3768

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16

1~30
(1 단계)

6

Y

시작 허용

0x0EB8

3769

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

min

UINT16

15~60
(1 단계)

30

Y

레퍼런스 시간

0x0EB9

3770

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

min

UINT16

1~120
(1 단계)

5

Y

금지 기간

0x0EBA

3771

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

min

UINT16

0~120
(1 단계)

0

Y

시작 간 시간

0x0EBB

3772

2

예약됨

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.