DOCA0275KO-01

출력 차단

이 표에는 Modbus RTU 통신에 대한 출력 차단이 나와 있습니다.

주소

레지스터

번호

기능 코드

RW

X

단위

유형

범위

기본값

Svd

설명

0x0ED6

3799

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16

  • 0: 비활성화

  • 1: 활성화

0

Y

기능 설정

0x0ED7

3800

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

0.01

s

UINT16

0~60000
(1 단계)

0

Y

접촉기 또는 차단기 개방 시간

0x0ED8

3801

2

예약됨

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.