DOCA0275KO-01

과전력 보호

이 표에는 Modbus RTU 통신에 대한 과전력 보호 기능이 나와 있습니다.

주소

레지스터

번호

기능 코드

RW

X

단위

유형

범위

기본값

Svd

설명

0x0E5E

3679

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16

  • 0: 비활성화

  • 1: 경보

  • 2: 트립

  • 3: 경보 + 트립

0

Y

기능 설정

0x0E5F

3680

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

%P

%P = 공칭 전력의 %입니다.

공칭 전력(Pn)은 LTMT main unit에서 시스템 설정을 사용하여 계산됩니다. Pn = VT 1차 * 전부하 전류

2속도 모터 스타터의 경우 공칭 전력은 다음과 같습니다.

  • 모터가 속도 1 또는 저속으로 작동할 때: Pn1 = VT 1차 * 전부하 전류

  • 모터가 속도 2 또는 고속으로 작동할 때: Pn2 = VT 1차 * 속도 2 전부하 전류

*

UINT16

20~1000
(1 단계)

110

Y

픽업

0x0E60

3681

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

0.1

UINT16

1~60000
(1 단계)

1

Y

지연 시간

0x0E61

3682

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

%P

%P = 공칭 전력의 %입니다.

공칭 전력(Pn)은 LTMT main unit에서 시스템 설정을 사용하여 계산됩니다. Pn = VT 1차 * 전부하 전류

2속도 모터 스타터의 경우 공칭 전력은 다음과 같습니다.

  • 모터가 속도 1 또는 저속으로 작동할 때: Pn1 = VT 1차 * 전부하 전류

  • 모터가 속도 2 또는 고속으로 작동할 때: Pn2 = VT 1차 * 속도 2 전부하 전류

*

UINT16

20~1000
(1 단계)

110

Y

경보 수준

0x0E62

3683

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

BITMAP

  • 비트 0: Reset 키

  • 비트 1: DI
  • 비트 2: 통신
  • 비트 3: 자동

3

Y

초기화 모드

0x0E63

3684

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

0.1

UINT16

0~60000
(1 단계)

0

Y

자동 초기화 지연

0x0E64

3685

1

예약됨

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.