DOCA0275KO-01

디지털 입력 설정

설명

TeSys Tera system은 최대 32개의 디지털 입력을 지원합니다.

  • LTMT main unit의 디지털 입력 4개
  • LTMT expansion modules을 통해 디지털 입력 최대 28개

각 디지털 입력 설정은 3개의 레지스터로 구성됩니다. 디지털 입력 1에 대한 설정의 순서와 설명은 다른 디지털 입력에 대해서도 유효합니다.
주소 레지스터 번호 설명 DI 위치

0x1194

4501

3

디지털 입력 1 설정

LTMT main unit의 DI1

0x1197

4504

3

디지털 입력 2 설정

LTMT main unit의 DI2

0x119A

4507

3

디지털 입력 3 설정

LTMT main unit의 DI3

0x119D

4510

3

디지털 입력 4 설정

LTMT main unit의 DI4

0x11A0

4513

3

디지털 입력 5 설정

LTMT expansion module의 DI

0x11A3

4516

3

디지털 입력 6 설정

LTMT expansion module의 DI

0x11A6

4519

3

디지털 입력 7 설정

LTMT expansion module의 DI

0x11A9

4522

3

디지털 입력 8 설정

LTMT expansion module의 DI

0x11AC

4525

3

디지털 입력 9 설정

LTMT expansion module의 DI

0x11AF

4528

3

디지털 입력 10 설정

LTMT expansion module의 DI

0x11B2

4531

3

디지털 입력 11 설정

LTMT expansion module의 DI

0x11B5

4534

3

디지털 입력 12 설정

LTMT expansion module의 DI

0x11B8

4537

3

디지털 입력 13 설정

LTMT expansion module의 DI

0x11BB

4540

3

디지털 입력 14 설정

LTMT expansion module의 DI

0x11BE

4543

3

디지털 입력 15 설정

LTMT expansion module의 DI

0x11C1

4546

3

디지털 입력 16 설정

LTMT expansion module의 DI

0x11C4

4549

3

디지털 입력 17 설정

LTMT expansion module의 DI

0x11C7

4552

3

디지털 입력 18 설정

LTMT expansion module의 DI

0x11CA

4555

3

디지털 입력 19 설정

LTMT expansion module의 DI

0x11CD

4558

3

디지털 입력 20 설정

LTMT expansion module의 DI

0x11D0

4561

3

디지털 입력 21 설정

LTMT expansion module의 DI

0x11D3

4564

3

디지털 입력 22 설정

LTMT expansion module의 DI

0x11D6

4567

3

디지털 입력 23 설정

LTMT expansion module의 DI

0x11D9

4570

3

디지털 입력 24 설정

LTMT expansion module의 DI

0x11DC~0x11F1

4573~4594

3

예약됨

LTMT main unit에 대한 디지털 입력 4개의 설정은 디지털 입력 1에서 디지털 입력 4까지의 설정에 해당합니다.

LTMT expansion module에 대한 디지털 입력 설정은 Expansion Unit 구성에 따라 정의됩니다.

: TeSys Tera system이 다음으로 구성되어 있다고 가정합니다.

  • LTMT main unit 1개

  • 디지털 입력 4개가 있으며 Expansion Unit 1로 구성된 LTMTIN42 BD/FM Expansion Unit 1개

이 경우

  • 디지털 입력 1 설정~디지털 입력 4 설정은 LTMT main unit의 DI1~DI4에 대해 유효합니다.
  • 디지털 입력 5 설정~디지털 입력 8 설정은 LTMTIN42 Expansion Unit의 DI5~DI8에 대해 유효합니다.

디지털 입력 1 설정

이 표에는 디지털 입력 설정에 대한 레지스터가 나와 있습니다.

주소

레지스터

번호

기능 코드

RW

X 단위

유형

범위 기본값

Svd

설명

0x1194 4501 1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16

0: 활성 하이

1: 활성 로우

0

Y

디지털 입력 1 트리거 유형

0x1195 4502 1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16

0~38
(1 단계)

4

Y

디지털 입력 1 입력 소스
0x1196 4503 1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1 ms UINT16

1~60000
(10 단계)

10

Y

디지털 입력 1 유효성 검사 시간

DI 입력 소스

이 표에는 디지털 입력 설정에 대한 입력 소스가 나와 있습니다.

레지스터 값 DI 입력 소스

0

기타

1

트립 초기화 DI

2

차단기 닫기 DI

3

차단기 열림 DI

4

로컬-시작> DI

5

로컬-시작>> DI

6

로컬-정지 DI

7

로컬-시작< DI

8

로컬-시작<< DI

9

원격-시작> DI

10

원격-시작>> DI

11

원격-정지 DI

12

원격-시작< DI

13

원격-시작<< DI

14

인터록 1

15

인터록 2

16

인터록 3

17

인터록 4

18

인터록 5

19

인터록 6

20

인터록 7

21

인터록 8

22

인터록 9

23

인터록 10

24

인터록 11

25

인터록 12

26

접촉기 열림 DI

27

실행 DI

28

차단 입력

29

로직 테스트 DI

30

모드 선택 1

31

모드 선택 2

32

속도 변경

33

강제 시작

34

강제 정지

35

트립 없는 자체 테스트

36

트립과 함께 자체 테스트

37

예약됨

38

없음

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.