DOCA0275KO-01

정한시 과전류 보호

이 표에는 Modbus RTU 통신에 대한 정한시 과전류 보호 기능이 나와 있습니다.

주소

레지스터

번호

기능 코드

RW

X

단위

유형

범위

기본값

Svd

설명

0x0DCA

3531

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16

  • 0: 비활성화

  • 1: 경보

  • 2: 트립

  • 3: 경보 + 트립

2

Y

기능 설정

0x0DCB

3532

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

%IFLC

UINT16

20~1000
(1 단계)

110

Y

픽업

0x0DCC

3533

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

0.1

UINT16

1~60000
(1 단계)

300

Y

모터 시작 중 지연 시간(TpS)

0x0DCD

3534

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

0.1

UINT16

1~60000
(1 단계)

200

Y

모터 실행 중 지연 시간(TpR)

0x0DCE

3535

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

%IFLC

UINT16

20~1000
(1 단계)

110

Y

경보 수준

0x0DCF

3536

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

BITMAP

  • 비트 0: Reset 키

  • 비트 1: DI
  • 비트 2: 통신
  • 비트 3: 자동

3

Y

초기화 모드

0x0DD0

3537

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

0.1

UINT16

0~60000
(1 단계)

0

Y

자동 초기화 지연

0x0DD1

3538

1

예약됨

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.