DOCA0275KO-01

아날로그 모듈 데이터

이 표에는 Modbus RTU 통신에 대한 아날로그 모듈 데이터가 나와 있습니다.

주소

레지스터

번호

기능 코드

RW

X

단위

유형

Svd

설명

0x15D1

5586

1

0x03

R

0.1

mA

INT16

N

아날로그 입력 1

0x15D2

5587

1

0x03

R

0.1

mA

INT16

N

아날로그 입력 2

0x15D3

5588

1

0x03

R

0.1

mA

INT16

N

아날로그 입력 3

0x15D4

5589

1

0x03

R

0.1

mA

INT16

N

아날로그 입력 4

0x15D5

5590

4

예약됨

0x15D9

5594

1

0x03

R

0.1

mA

INT16

N

아날로그 출력 1

0x15DA

5595

1

0x03

R

0.1

mA

INT16

N

아날로그 출력 2

0x15DB

5596

2

예약됨

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.