DOCA0275KO-01

정상 역과전류 보호

이 표에는 Modbus RTU 통신에 대한 정상 역과전류 보호 기능이 나와 있습니다.

주소

레지스터

번호

기능 코드

RW

X

단위

유형

범위

기본값

Svd

설명

0x0DD2

3539

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16

  • 0: 비활성화

  • 1: 경보
  • 2: 트립
  • 3: 경보 + 트립

0

Y

기능 설정

0x0DD3

3540

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

%IFLC

UINT16

20~1000
(1 단계)

50

Y

픽업

0x0DD4

3541

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

0.1

UINT16

1~200
(1 단계)

1

Y

시간 증폭기(TMS)

0x0DD5

3542

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

%IFLC

UINT16

20~1000
(1 단계)

50

Y

경보 수준

0x0DD6

3543

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

BITMAP

  • 비트 0: Reset 키

  • 비트 1: DI
  • 비트 2: 통신
  • 비트 3: 자동

3

Y

초기화 모드

0x0DD7

3544

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

0.1

UINT16

0~60000
(1 단계)

0

Y

자동 초기화 지연

0x0DD8

3545

1

예약됨

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.