DOCA0275KO-01

날짜 및 시간 설정

TeSys Tera system에는 내부 시계가 있으며 전원 공급 없이 12시간 동안 날짜와 시간을 기억합니다.

이 표에는 Modbus RTU 통신에 대한 날짜 및 시간 설정이 나와 있습니다.

주의: 날짜 및 시간을 기록하려면 날짜 및 시간 레지스터(4420) 값을 1로 업데이트하십시오.

주소

레지스터

번호

기능 코드

RW

X 단위

유형

범위 기본값

Svd

설명

0x113B

4412

1

0x03,
0x10

RW

1

UINT16

1~31
(1 단계)

1

Y

날짜

0x113C

4413

1

0x03,
0x10

RW

1

UINT16

1~12
(1 단계)

1

Y

0x113D

4414

1

0x03,
0x10

RW

1

UINT16

2000~2099
(1 단계)

2016

Y

0x113E

4415

1

0x03,
0x10

RW

1

UINT16

0~23
(1 단계)

0

Y

0x113F

4416

1

0x03,
0x10

RW

1

UINT16

0~59
(1 단계)

0

Y

0x1140

4417

1

0x03,
0x10

RW

1

UINT16

0~59
(1 단계)

0

Y

0x1141

4418

2

예약됨

0x1143

4420

1

0x03,
0x10

RW

1

UINT16

0~1

0

N

날짜 및 시간 업데이트

주소 4412, 기능 코드 16(여러 홀딩 레지스터), 레지스터 수 9를 사용하여 다음과 같은 Modbus 홀딩 레지스터에 날짜와 시간을 기록합니다.

예를 들어, 2023년 1월 1일 12:00:00을 업데이트하려면 레지스터 값이 아래와 같은 형식이어야 합니다.

매개 변수 이름 레지스터 예제 데이터 데이터 형식(빅 엔디언)

날짜

4412

1 0x0001

4413

1 0x0001

4414

2023 0x07E7

4415

12 0x000C

4416

0 0x0000

4417

0 0x0000

예약됨

4418

0 0x0000

RTC 업데이트

4420

0 0x0001

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.