DOCA0275KO-01

통계 데이터

이 표에는 Modbus RTU 통신에 대한 통계 데이터가 나와 있습니다.

주소

레지스터

번호

기능 코드

RW

X

단위

유형

Svd

설명

0x1676

5751

1

0x03

R

1

ms

UINT16

N

타이머 1 - 실제 값

0x1677

5752

1

0x03

R

1

ms

UINT16

N

타이머 2 - 실제 값

0x1678

5753

1

0x03

R

1

ms

UINT16

N

타이머 3 - 실제 값

0x1679

5754

1

0x03

R

1

ms

UINT16

N

타이머 4 - 실제 값

0x167A

5755

1

0x03

R

1

UINT16

N

카운터 1 - 실제 값

0x167B

5756

1

0x03

R

1

UINT16

N

카운터 2 - 실제 값

0x167C

5757

1

0x03

R

1

UINT16

N

카운터 3 - 실제 값

0x167D

5758

1

0x03

R

1

UINT16

N

카운터 4 - 실제 값

0x167E

5759

1

0x03

R

1

UINT16

N

열 과부하 트립 카운터

0x167F

5760

1

0x03

R

1

UINT16

N

잠긴 로터 트립 카운터

0x1680

5761

1

0x03

R

1

UINT16

N

실속 로터 트립 카운터

0x1681

5762

1

0x03

R

1

UINT16

N

정한시 과전류 트립 카운터

0x1682

5763

1

0x03

R

1

UINT16

N

정상 역과전류 트립 카운터

0x1683

5764

1

0x03

R

1

UINT16

N

단기 과전류 트립 카운터

0x1684

5765

1

0x03

R

1

UINT16

N

계산된 접지 트립 카운터

0x1685

5766

1

0x03

R

1

UINT16

N

측정된 접지 트립 카운터

0x1686

5767

1

0x03

R

1

UINT16

N

위상 부족 전류 트립 카운터

0x1687

5768

1

0x03

R

1

UINT16

N

전류 불균형 트립 카운터

0x1688

5769

1

0x03

R

1

UINT16

N

전류 위상 손실 트립 카운터

0x1689

5770

1

0x03

R

1

UINT16

N

전류 위상 반전 트립 카운터

0x168A

5771

1

0x03

R

1

UINT16

N

위상 저전압 트립 카운터

0x168B

5772

1

0x03

R

1

UINT16

N

위상 과전압 트립 카운터

0x168C

5773

1

0x03

R

1

UINT16

N

전압 위상 손실 트립 카운터

0x168D

5774

1

0x03

R

1

UINT16

N

전압 불균형 트립 카운터

0x168E

5775

1

0x03

R

1

UINT16

N

전압 위상 반전 트립 카운터

0x168F

5776

1

0x03

R

1

UINT16

N

저주파수 트립 카운터

0x1690

5777

1

0x03

R

1

UINT16

N

과주파수 트립 카운터

0x1691

5778

1

0x03

R

1

UINT16

N

과도한 시작 시간 트립 카운터

0x1692

5779

1

0x03

R

1

UINT16

N

통신 손실 트립 카운터

0x1693

5780

1

0x03

R

1

UINT16

N

LTMT Main Unit 온도 트립 카운터

0x1694

5781

1

0x03

R

1

UINT16

N

저전력 트립 카운터

0x1695

5782

1

0x03

R

1

UINT16

N

과전력 트립 카운터

0x1696

5783

1

0x03

R

1

UINT16

N

저전력 계수 트립 카운터

0x1697

5784

1

예약됨

0x1698

5785

1

0x03

R

1

UINT16

N

장치 내부 트립 카운터

0x1699

5786

1

0x03

R

1

UINT16

N

HMI 통신 손실 트립 카운터

0x169A~0x169D

5787~5790

1

예약됨

0x169E

5791

1

0x03

R

1

UINT16

N

DI 인터록 1 트립 카운터

0x169F

5792

1

0x03

R

1

UINT16

N

DI 인터록 2 트립 카운터

0x16A0

5793

1

0x03

R

1

UINT16

N

DI 인터록 3 트립 카운터

0x16A1

5794

1

0x03

R

1

UINT16

N

DI 인터록 4 트립 카운터

0x16A2

5795

1

0x03

R

1

UINT16

N

DI 인터록 5 트립 카운터

0x16A3

5796

1

0x03

R

1

UINT16

N

DI 인터록 6 트립 카운터

0x16A4

5797

1

0x03

R

1

UINT16

N

DI 인터록 7 트립 카운터

0x16A5

5798

1

0x03

R

1

UINT16

N

DI 인터록 8 트립 카운터

0x16A6

5799

1

0x03

R

1

UINT16

N

DI 인터록 9 트립 카운터

0x16A7

5800

1

0x03

R

1

UINT16

N

DI 인터록 10 트립 카운터

0x16A8

5801

1

0x03

R

1

UINT16

N

DI 인터록 11 트립 카운터

0x16A9

5802

1

0x03

R

1

UINT16

N

DI 인터록 12 트립 카운터

0x16AA

5803

1

예약됨

0x16AF~0x16C1

5807~5822

1

예약됨

0x16BE

5823

1

0x03

R

1

UINT16

N

아날로그 입력 1 트립 카운터

0x16BF

5824

1

0x03

R

1

UINT16

N

아날로그 입력 2 트립 카운터

0x16C0

5825

1

0x03

R

1

UINT16

N

아날로그 입력 3 트립 카운터

0x16C1

5826

1

0x03

R

1

UINT16

N

아날로그 입력 4 트립 카운터

0x16C2

5827

1

0x03

R

1

UINT16

N

아날로그 1 출력

@Updated D5

0x16C3

5828

1

0x03

R

1

UINT16

N

아날로그 2 출력

@Updated D5

0x16C4

5829

1

0x03

R

1

UINT16

N

모터 정지 오류 감지 트립 카운터

0x16C5

5830

1

0x03

R

1

UINT16

N

논리 테스트 중단 트립 카운터

0x16C6

5831

1

0x03

R

1

UINT16

N

고착된 Reset 키 트립 카운터

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.