DOCA0275KO-01

디지털 출력 설정

설명

TeSys Tera system은 최대 13개의 디지털 출력을 지원합니다.

  • LTMT main unit의 디지털 출력 3개

  • LTMT expansion modules을 통해 디지털 출력 최대 10개

각 디지털 출력 설정은 5개의 레지스터로 구성됩니다. 디지털 출력 1에 대한 설정의 순서와 설명은 다른 디지털 출력에 대해서도 유효합니다.

주소

레지스터

번호

설명

0x1211

4626

5

디지털 출력 1 설정

DO 1 on LTMT main unit

0x1216

4631

5

디지털 출력 2 설정

DO 2 on LTMT main unit

0x121B

4636

5

디지털 출력 3 설정

DO 3 on LTMT main unit

0x1220

4641

5

디지털 출력 4 설정

DO 4 on LTMT expansion module

0x1225

4646

5

디지털 출력 5 설정

DO 5 on LTMT expansion module

0x122A

4651

5

디지털 출력 6 설정

DO 6 on LTMT expansion module

0x122F

4656

5

디지털 출력 7 설정

DO 7 on LTMT expansion module

0x1234

4661

5

디지털 출력 8 설정

DO 8 on LTMT expansion module

0x1239

4666

5

디지털 출력 9 설정

DO 9 on LTMT expansion module

0x123E

4671

5

디지털 출력 10 설정

DO 10 on LTMT expansion module

0x1242

4675

5

디지털 출력 11 설정

DO 11 on LTMT expansion module

0x1243

4676

5

디지털 출력 12 설정

DO 12 on LTMT expansion module

0x1248

4681

5

디지털 출력 13 설정

DO 13 on LTMT expansion module

0x124D

4686

5

예약됨

LTMT main unit에 대한 디지털 출력 3개의 설정은 디지털 출력 1에서 디지털 출력 3까지의 설정에 해당합니다.

LTMT expansion module에 대한 디지털 출력 설정은 Expansion Unit 구성에 따라 정의됩니다.

: TeSys Tera system이 다음으로 구성되어 있다고 가정합니다.

  • LTMT main unit 1개

  • 디지털 출력 2개가 있으며 Expansion Unit 1로 구성된 LTMTIN42 BD/FM Expansion Unit 1개

이 경우

  • 디지털 출력 1 설정~디지털 출력 3 설정은 LTMT main unit의 DO1~DO3에 대해 유효합니다.

  • 디지털 출력 4 설정 및 디지털 출력 5 설정은 LTMTIN42 BD/FM Expansion Unit의 DO4 및 DO5에 대해 유효합니다.

디지털 출력 1 설정

이 표에는 디지털 출력 설정에 대한 레지스터가 나와 있습니다.

주소

레지스터

번호

기능 코드

RW

X 단위

유형

범위 기본값

Svd

설명

0x1211 4626 1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16

0: 활성 하이

1: 활성 로우

0

Y

디지털 출력 1 활성 유형

0x1212 4627 1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16

0~65535
(1 단계)

504

Y

디지털 출력 1 입력 소스
0x1213 4628 1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16

0~12
(1 단계)

7

Y

디지털 출력 1 태그
0x1214 4629 1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16

0: 수준

1: 펄스

0

Y

디지털 출력 1 출력 유형
0x1215 4630 1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1 ms UINT16

0~60000
(10 단계)

0

Y

디지털 출력 1 펄스 시간

디지털 출력 태그

이 표에는 디지털 출력 설정에 대한 출력 소스가 나와 있습니다.

레지스터 값 디지털 출력 태그

0

기타

1

장치 내부 DO

2

트립 DO

3

경보 DO

4

픽업 DO

5

금지 DO

6

차단 OP

7

CNTR OP 1

8

CNTR OP 2

9

CNTR OP 3

10

CNTR OP 4

11

CNTR OP 5

12

CNTR OP 6

디지털 출력 입력 소스

이 표에는 디지털 출력 설정에 대한 출력 입력 소스가 나와 있습니다.

레지스터 값

디지털 출력 입력 소스

0

없음

1

고정 0

2

고정 1

3~6

예약됨

7

LTMT main unit의 Reset 버튼

8

DI 1

9

DI 2

10

DI 3

11

DI 4

12

DI 5

13

DI 6

14

DI 7

15

DI 8

16

DI 9

17

DI 10

18

DI 11

19

DI 12

20

DI 13

21

DI 14

22

DI 15

23

DI 16

24

DI 17

25

DI 18

26

DI 19

27

DI 20

28

DI 21

29

DI 22

30

DI 23

31

DI 24

32~39

예약됨

40

DO 1

41

DO 2

42

DO 3

43

DO 4

44

DO 5

45

DO 6

46

DO 7

47

DO 8

48

DO 9

49

DO 10

50

DO 11

51

DO 12

52

DO 13

53~231

예약됨

232

픽업 상태

233

알람 상태

234

트립 상태

235

모터 정지 오류 감지

236

예약됨

237

출력 차단

238~247

예약됨

248

모터 정지

249

모터 시작

250

모터 실행

251

모터 금지

252~263

예약됨

264

열 과부하 경보

265

잠긴 로터 경보

266

실속 로터 경보

267

정한시 과전류 경보

268

정상 역과전류 경보

269

단기 과전류 경보

270

계산된 접지 전류 경보

271

측정된 접지 전류 경보

272

저전류 경보

273

전류 불균형 경보

274

전류 위상 손실 경보

275

전류 위상 역전 경보

276

저전압 경보

277

과전압 경보

278

전압 위상 손실 경보

279

전압 불균형 경보

280

전압 위상 역전 경보

281

저주파수 경보

282

과주파수 경보

283

예약됨

284

통신 손실 경보

285

과열 경보

286

저전력 경보

287

과전력 경보

288

저전력 계수 경보

289~290

예약됨

291

HMI 통신 손실 경보

292~295

예약됨

296

열 과부하 픽업

297

잠긴 로터 픽업

298

실속 로터 픽업

299

정한시 과전류 픽업

300

정상 역과전류 픽업

301

단기 과전류 픽업

302

계산된 접지 전류 픽업

303

측정된 접지 전류 픽업

304

저전류 픽업

305

전류 불균형 픽업

306

전류 위상 손실 픽업

307

전류 위상 역전 픽업

308

저전압 픽업

309

과전압 픽업

310

전압 위상 손실 픽업

311

전압 불균형 픽업

312

전압 위상 역전 픽업

313

저주파수 픽업

314

과주파수 픽업

315

과도한 시작 시간 픽업

316

통신 손실 픽업

317

과열 픽업

318

저전력 픽업

319

과전력 픽업

320

저전력 계수 픽업

321

예약됨

322

장치 내부 픽업

323

HMI 통신 손실 픽업

324~327

예약됨

328

열 과부하 트립

329

잠긴 로터 트립

330

실속 로터 트립

331

정한시 과전류 트립

332

정상 역과전류 트립

333

단기 과전류 트립

334

계산된 접지 전류 트립

335

측정된 접지 전류 트립

336

저전류 트립

337

전류 불균형 트립

338

전류 위상 손실 트립

339

전류 위상 역전 트립

340

저전압 트립

341

과전압 트립

342

전압 위상 손실 트립

343

전압 불균형 트립

344

전압 위상 역전 트립

345

저주파수 트립

346

과주파수 트립

347

과도한 시작 시간 트립

348

통신 손실 트립

349

과열 트립

350

저전력 트립

351

과전력 트립

352

저전력 계수 트립

353

예약됨

354

장치 내부 트립

355

HMI 통신 손실 트립

356~359

예약됨

360

인터록 1 경보

361

인터록 2 경보

362

인터록 3 경보

363

인터록 4 경보

364

인터록 5 경보

365

인터록 6 경보

366

인터록 7 경보

367

인터록 8 경보

368

인터록 9 경보

369

인터록 10 경보

370

인터록 11 경보

371

인터록 12 경보

372~375

예약됨

376

인터록 1 픽업

377

인터록 2 픽업

378

인터록 3 픽업

379

인터록 4 픽업

380

인터록 5 픽업

381

인터록 6 픽업

382

인터록 7 픽업

383

인터록 8 픽업

384

인터록 9 픽업

385

인터록 10 픽업

386

인터록 11 픽업

387

인터록 12 픽업

388~391

예약됨

392

인터록 1 트립

393

인터록 2 트립

394

인터록 3 트립

395

인터록 4 트립

396

인터록 5 트립

397

인터록 6 트립

398

인터록 7 트립

399

인터록 8 트립

400

인터록 9 트립

401

인터록 10 트립

402

인터록 11 트립

403

인터록 12 트립

404~407

예약됨

408

AI1 경보

409

AI2 경보

410

AI3 경보

411

AI4 경보

412~423

예약됨

424

AI1 픽업

425

AI2 픽업

426

AI3 픽업

427

AI4 픽업

428~439

예약됨

440

AI1 트립

441

AI2 트립

442

AI3 트립

443

AI4 트립

444~503

예약됨

504

접촉기 출력 1

505

접촉기 출력 2

506

접촉기 출력 3

507

접촉기 출력 4

508

접촉기 출력 5

509~535

예약됨

536

모터 정방향 실행

537

모터 역방향 실행

538

모터 빠른 정방향 실행

539

모터 빠른 역방향 실행

540

스타에서 실행 중인 모터(정방향)

541

델타에서 실행 중인 모터(정방향)

542

스타에서 실행 중인 모터(역방향)

543

델타에서 실행 중인 모터(역방향)

544

스타-델타 전환(정방향) 중인 모터

545

스타-델타 전환 중인 모터(역방향)

546

인터로킹 시간 활성

547

전환 일시 정지 활성

548~551

예약됨

552

상태 - 허용 명령 1

553

상태 - 허용 명령 2

554

상태 - 허용 명령 3

555

상태 - 허용 명령 4

556

상태 - 허용 명령 5

557

상태 - 허용 명령 6

558

상태 - 허용 명령 7

559

상태 - 허용 명령 8

560~583

예약됨

584

전압 없음 금지

585

저전압 금지

586

트립 차단

587

과열 차단

588

최대 시작 금지

589

인터록 1 금지

590

인터록 2 금지

591

인터록 3 금지

592

인터록 4 금지

593

인터록 5 금지

594

인터록 6 금지

595

인터록 7 금지

596

인터록 8 금지

597

인터록 9 금지

598

인터록 10 금지

599

인터록 11 금지

600

인터록 12 금지

601

로컬 DI 정지 금지

602

리모트 DI 정지 금지

603

통신 정지 금지

604

강제 정지 금지

605

백스핀 방지 금지

606

예약됨

607

방향 변경 금지

608

속도 변경 금지

609

사용자 정의 정지 금지

610~615

예약됨

616

Sensor Module 통신 오류 감지됨

617

Expansion Unit 통신 오류 감지됨

618

예약됨

619

EEPROM 인터페이스 오류 감지됨

620

EEPROM 체크섬 오류 감지됨

621

구성 오류 감지됨

622

예약됨

623

내부 온도 주요 오류 감지됨

624

감시 계기 시간 초과 감지됨

625~627

예약됨

628

에너지 레지스터 오버플로

629

Expansion Unit 초기화 중 오류 감지됨

630

RTC 초기화 오류 감지됨

631

내부 온도 사소한 오류 감지됨

632~647

예약됨

648

SM 감시 계기 시간 초과 감지됨

649

ADC 컨버전 오류 감지됨

650

플래시 오류 감지됨

651

예약됨

652

전압 구성 감지되지 않음

653

예약됨

654

보정 오류 감지됨

655

VL1 측정 오류 감지됨

656

VL2 측정 오류 감지됨

657

VL3 측정 오류 감지됨

658

IL1 로우 게인 측정 오류 감지됨

659

IL1 하이 게인 측정 오류 감지됨

660

IL2 로우 게인 측정 오류 감지됨

661

IL2 하이 게인 측정 오류 감지됨

662

IL3 로우 게인 측정 오류 감지됨

663

IL3 하이 게인 측정 오류 감지됨

664~679

예약됨

680

Modbus RTU/Profibus 포트 - 통신 없음

681

HMI 포트 – 통신 없음

682~65535

예약됨

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.