DOCA0275KO-01

열 과부하 보호

이 표에는 Modbus RTU 통신에 대한 열 과부하 보호 기능이 나와 있습니다.

주소

레지스터

번호

기능 코드

RW

X

단위

유형

범위

기본값

Svd

설명

0x0DAC

3501

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16

  • 0: 비활성화

  • 1: 경보

  • 2: 트립

  • 3: 경보 + 트립

3

Y

기능 설정

0x0DAD

3502

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

0.01

UINT16

100~150
(5 단계)

115

Y

서비스 계수

0x0DAE

3503

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16

5~40
(5 단계)

10

Y

트립 클래스

0x0DAF

3504

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

%TM*

UINT16

80~100
(5 단계)

80

Y

경보 수준

0x0DB0

3505

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

BITMAP

  • 비트 0: Reset 키

  • 비트 1: DI

  • 비트 2: 통신

  • 비트 3: 자동

8

Y

초기화 모드*

0x0DB1

3506

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

%TM*

UINT16

30~95
(5 단계)

90

Y

열 초기화 수준

0x0DB2

3507

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

%TM*

UINT16

5~100
(5 단계)

90

Y

시작 금지 수준

0x0DB3

3508

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16

  • 0: 비활성화

  • 1: 활성화

0

Y

냉각 기능

0x0DB4

3509

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

0.1

UINT16

0~60000
(1 단계)

0

Y

냉각 시간

0x0DB5

3510

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16

  • 0: 비활성화

  • 1: 활성화

0

Y

일시 정지 기능

0x0DB6

3511

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

0.1

UINT16

0~60000
(1 단계)

0

Y

일시 정지 시간

0x0DB7

3512

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16

  • 0: 비활성화

  • 1: 활성화

0

Y

차단 기능

0x0DB8

3513

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

%TM*

UINT16

80~95
(5 단계)

80

Y

차단 수준

0x0DB9

3514

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

0.1

UINT16

0~60000
(1 단계)

0

Y

차단 시간

0x0DBA

3515

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16

  • 0: 비활성화

  • 1: 활성화

0

Y

보조 팬

0x0DBB

3516

3

예약됨

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.