Geräteintern
Die Tabelle enthält die Geräteintern-Kenndaten für die Modbus RTU-Kommunikation.
|
Adresse |
Register |
Nr. |
Funktionscode |
R/W |
X |
Einheit |
Typ |
Bereich |
Standardwert |
Gesich. |
Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3780 |
1 |
R/W |
1 |
– |
UINT16 |
|
1 |
J |
Funktion |
||
|
0x0EC4 |
3781 |
1 |
0x03, |
R/W |
0,1 |
Sekunden |
UINT16 |
1–60000 |
10 |
J |
Verzögerung |
|
0x0EC5 |
3782 |
1 |
0x03, |
R/W |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
J |
Reset-Modus |
|
0x0EC6–0x0EC7 |
3783–3784 |
1 |
– |
– |
0 |
– |
– |
– |
– |
– |
Reserviert |