DOCA0355DE-01

Phasen-Unterstromschutz

Die Tabelle enthält den Phasen-Unterstromschutz für die Modbus RTU-Kommunikation.

Adresse

Register

Nr.

Funktionscode

R/W

X

Einheit

Typ

Bereich

Standardwert

Gesich.

Beschreibung

0x0DEE

3567

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Alarm
  • 2: Auslösung
  • 3: Alarm und Auslösung

1

J

Funktionseinstellung

0x0DEF

3568

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

%IFLC

UINT16

15–100
(Schritt 1)

50

J

Ansprechwert

0x0DF0

3569

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

0,1

s

UINT16

1–60000
(Schritt 1)

100

J

Verzögerung

0x0DF1

3570

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

%IFLC

UINT16

15–100
(Schritt 1)

50

J

Alarmstufe

0x0DF2

3571

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

BITMAP

  • Bit 0: Reset-Taste

  • Bit 1: DI
  • Bit 2: Kommunikation
  • Bit 3: Autom.

8

J

Betriebsart Reset

0x0DF3

3572

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

0,1

s

UINT16

0–60000
(Schritt 1)

50

J

Autom. Reset-Verzögerung

0x0DF4

3573

2

Reserviert

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?