DOCA0355DE-01

Normal inverser Überstromschutz

Die Tabelle enthält den normal inversen Überstromschutz für die Modbus RTU-Kommunikation.

Adresse

Register

Nr.

Funktionscode

R/W

X

Einheit

Typ

Bereich

Standardwert

Gesich.

Beschreibung

0x0DD2

3539

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Alarm
  • 2: Auslösung
  • 3: Alarm + Auslösung

0

J

Funktionseinstellung

0x0DD3

3540

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

%IFLC

UINT16

20–1000
(Schritt 1)

50

J

Ansprechwert

0x0DD4

3541

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

0,1

s

UINT16

1–200
(Schritt 1)

1

J

Zeitmultiplikator (TMS)

0x0DD5

3542

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

%IFLC

UINT16

20–1000
(Schritt 1)

50

J

Alarmstufe

0x0DD6

3543

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

BITMAP

  • Bit 0: Reset-Taste

  • Bit 1: DI
  • Bit 2: Kommunikation
  • Bit 3: Autom.

3

J

Reset-Modus

0x0DD7

3544

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

0,1

s

UINT16

0–60000
(Schritt 1)

0

J

Autom. Reset-Verzögerung

0x0DD8

3545

1

Reserviert

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?