Maximale Anzahl an Starts
Die Tabelle enthält die maximale Anzahl an Starts für die Modbus RTU-Kommunikation.
|
Adresse |
Register |
Nr. |
Funktionscode |
R/W |
X |
Einheit |
Typ |
Bereich |
Standardwert |
Gesich. |
Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0EB6 |
3767 |
1 |
0x03, |
R/W |
1 |
– |
UINT16 |
|
1 |
J |
Funktionseinstellung |
|
0x0EB7 |
3768 |
1 |
0x03, |
R/W |
1 |
– |
UINT16 |
1–30 |
6 |
J |
Zulässige Starts |
|
0x0EB8 |
3769 |
1 |
0x03, |
R/W |
1 |
min |
UINT16 |
15–60 |
30 |
J |
Referenzzeit |
|
0x0EB9 |
3770 |
1 |
0x03, |
R/W |
1 |
min |
UINT16 |
1–120 |
5 |
J |
Sperrzeit |
|
0x0EBA |
3771 |
1 |
0x03, |
R/W |
1 |
min |
UINT16 |
0–120 |
0 |
J |
Zeit zwischen Starts |
|
0x0EBB |
3772 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reserviert |